处理中...

电容的表示方法都有哪些

时间:2020-03-23 15:43:22 来源:网络整理 有0人参与

更多

数字,左边的位和中间的一位数字是有效数字,右边的一位数字是表示倍数,也就是10的多少次方,如果没有标明单位,一般默认是pF。如果是带小数点的数字,同时没有标明单位,则单位是uF。

种:数字计数法

例如104,那么它的大小就是:10X10^4=100000pF,也就是0.1uF,这种电容一般是瓷片电容

第二种:直标法

直标法就是用数字以及单位直接标出来。例如:1.5uF表示1.5微法,这样直接表示。在有些电容当中会用大写字母“R”代表小数点,同时位于数字前面,例如R47uF表示0.47uF,这类表示方法比较少见。

第三种:色标法

顾名思义就是用色环的方法,与电阻的色环表示方法一样。

电容误差一般用不同的字母表示:

B表示误差在0.1%

C表示误差在0.25%

D表示误差在0.5%

F表示误差在1%

J表示误差在5%

K表示误差在10%

M表示误差在20%

第四种:文字符号表示

就是用数字和文字符号组合起来读数的一种方法。例如p47表示4.7pF、3p0表示3pF等。

以上是电容容量大小的四种表示方法。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 电容