处理中...

云母电容器特点与介绍

时间:2020-03-23 15:37:08 来源:网络整理 有0人参与

更多

云母电容器是电容器的一种,其形状多为方块状,云母电容器采用天然云母作为电容极间的介质,因此它的耐压高性能相当好。但云母电容由于受介质材料的影响容量不能做的太大,一般容量在10000PF-10PF之间,而且造价相对其它电容要高等等,现在以很少使用了。

云母电容器的结构与特点

云母电容器的介质为云母片,电极有金属箔式的和金属膜式的。早先的云母电容器是由金属箔或在云母片表面上喷银构成电极,再按需要的容量将它们叠片后经漫渍压塑在胶木壳内构成的。目前大多在云母介质上被覆一层银电极,芯子结构是装叠而成的,然后再装入外壳封装而构成电容器。外壳有陶佳外壳、金属外壳及塑料外壳,常用的为塑料外壳。

云母电容器具有以下特点:

①容量范围不宽,一般在10-51000pF之间。

②稳定性高,可靠性高,且可制成高精度电容器。

③固有电感小,不易老化,频率特性稳定,是性能优良的高频电容器之一

④绝缘电阻高,一般可达1000 -7500MΩ。

⑤温度特性好,使用环境温度一般在-55℃ ~ +85℃范围内。

⑥介质损耗小,损耗角正切值一般为(5 - 30) x 10 -4 。

⑦价格较贵,近几年逐渐被陶瓷电容器和有机薄膜电容器所取代。

云母电容器适用于对稳定性和可靠性要求较高的场合及高频高压电子设备。

云母电容的用途

云母电容适用于频率50Hz(60Hz)交流电源供电且安全性能要求很高的单相电机起动和运行。由于云母具有较高的电绝缘性、较好的透明度、极好的可剥分性、较高的化学稳定性、较好的还原性以及在高温状态下能保持上述优良的物理化学性能,因而它主要作为一种非常重要的绝缘材料广泛用于电子、电机、电讯、电器、航空、交通、仪表、冶金、建材、轻工等工业部门,以及国防和尖端工业领域。

云母电容与一般电容的区别

云母电容是以锡箔和云母片为介质,层叠后在胶木粉中压铸而成。 由于云母材料拥有优良的电气性能和机械性能,使云母电容自身电感和漏电损耗都很小,具有耐压范围宽,可靠性高,性能稳定,容量精度高等优点。特别适合用在高频振荡电路、高精度运算放大、滤波电路等场合。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)