处理中...

拉绳位移传感器应用

时间:2020-03-23 15:13:07 来源:网络整理 有0人参与

更多

拉绳位移传感器主要应用在施工地下连续墙时由地表向下开挖成槽的机械装备。成槽机对垂直度和深度的检测相当精准。而位移传感器在其中就起着决定性的作用,利用超声波监测仪检测垂直度,而利用位移传感器检测的则是深度。

拉绳位移传感器应用

拉绳位移传感器特别适合直线导轨系统,液压气缸系统、试验机、伸缩系统(叉车、压机、升降机、弯管机、折弯机等),起重机或缆绳绞车,水库大坝保护系统,闸门开度控制系统、试验机压力机械、液压万能实验机械,仓储位置定位,压力机械,造纸机械,纺织机械,金属板材机械,包装机械,印刷机械,水平控制仪,建筑机械,水平控制仪、建筑机械、工业机器人、射出机、木工机械、电梯、空气压缩机/油压机、高度机、X-Y轴及其它长度位移等相关尺寸测量和位置控制,特别适合电液伺服液压万能试验机的控制。完全可以替代光栅尺,其它应用场合可以定制,完全可以实现低成本的高精度测量。

应用案例:应用于成槽机

拉绳位移传感器主要应用在施工地下连续墙时由地表向下开挖成槽的机械装备。成槽机对垂直度和深度的检测相当精准。而位移传感器在其中就起着决定性的作用,利用超声波监测仪检测垂直度,而利用位移传感器检测的则是深度。

成槽机和挖掘机类似,同样是可以实现深度测量。但是挖掘机能利用几个角度传感器的去实现挖掘角度的测量,成槽机因为基本上是垂直向下进行挖掘,即使去使用多个角度传感器去实现的话也是相当的麻烦。成槽机上面测量深度用到的传感器基本上只有两种激光位移传感器和拉绳位移传感器,相比而言激光位移的精准度并不是那么理想。拉绳位移传感器在成槽机上的使用是很普及的。成槽机臂顶部有一个圆盘,圆盘侧边安装上拉绳位移传感器,钢丝绳下降多少圆盘转多少刻度,传感器就记录下来,转换成深度数据,而且使用起来是相当的方便。

拉绳位移传感器在液压系统中的应用

随着液压设备自动化的广泛应用,拉绳位移传感器在液压系统中起着至关重要的作用,拉绳式传感器可以对液压油缸进行位移闭环控制,对伺服液压油缸的控制是非常重要的,下面众标小编就为大家介绍一下拉线绳位移传感器在液压系统中 是如何应用的:

液压油缸系统中的位移控制包括三个方面:位移传感器、测控软件系统及放大器单元,拉绳传感器可以对液压油缸进行闭环控制,例如采用脉冲信号拉绳传感器可以对液压油缸进行进回程控制,根据液压油缸 上位机采集模式,可选用脉冲编码器拉绳传感器,可将传感器固定在液压油缸的缸体上,拉绳的另一端固定于活塞伸出的另- 端,输出信号线根据需要连接上位机软件, 拉绳位移传感器可选择的信号输出方式可以根据用户要求选择脉冲输出、电流信号输出、电阻信号输出和电压输出,像RS485通讯及232都可以根据要求定制,一般液压油缸系统中采用长线差分驱动为常用,差分信号拉绳传感器根据行程分辨率可达0.008mm ,精度高、使用寿命长是拉绳式传感器的重要特点。

拉绳位移传感器在工业智能化的运用

随着近几年IT技术的发展迅速,工业自动化控制也随之发展迅速。拉绳位移传感器作为工业智能中不可缺少的产品,运用也变得越来广泛。而且数据传输技术迅速发展,使拉绳编码器在显示采集系统的研发理念也发出了诸多变化,在国内涌现出诸多的新型产品,实现了很多的功能,并且专业性比较强。

在智能化时代的今天,智能控制是今后发展的主要目标。由于拉线位移传感器虽然只能实现是显示位移的作用,但是与其他产品结合使用,使得诸多领域的运用变得更加方便。

譬如:在液压试压机中的应用,可实现全闭环控制,在堤坝监测方面,可以实现远程控制,并可以实时报警。还有在工业产品生产方面可以实现智能化控制要求,执行控制软件系统实现产品多样化的功能,实现剁成检测,从而降低了故障率。

由于工业智能控制领域的飞速发展和广泛运用,对拉绳位移传感器的精度与稳定性要求也会越大越高。作为生产位移传感器的,深圳市米朗科技有限公司会汲取更多的生产经验,更加严格把控生产的各个环节,不断创新,做出更好的产品以服务于智能化控制领域,提高整个工业智能化控制体系的可靠性,使得工业智能领域得到更加长足稳定的发展。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)