处理中...

万用表测接地电阻方法

时间:2020-03-19 16:16:56 来源:网络整理 有0人参与

更多

用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下:

找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。

在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒

然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。

由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则:

RAB=RA+RB+RX……

①RAC=RA+RC+RX……

②RBC=RB+RC+2RX……

③将①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2……④

④式即为接地电阻的计算公式。

实测例子:今测得某接地体的数据如下:RAB=8.4∩,RAC=9.3∩,RBC=10.5∩。则:

RA=(8.4+9.3—10.5)/2=3.6(∩)

所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6∩。

接地电阻为什么越小越好

电阻越小,电流通过的阻力就越小,那么如果漏电的话,电就全部从接地的地线上传到地下了

接地分好多种,常见的比如防雷接地(也就是常见的避雷针):接地电阻越小,一旦遭受雷击时雷电通过接地线向大地放电就越快,也就是越安全;电器设备安全地(如洗衣机机壳接地):接地电阻越小,当机壳漏电时,漏电就会通过接地线传入大地,如果接地电阻太大(假如大过人体电阻),当人触摸机壳时人体就成了接地线,电流就从人体流入大地,也就是触电;还有电子设备内部的工作接地等等,都是越小越好。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)