处理中...

电池容量越大越耐用吗

时间:2020-03-19 16:08:27 来源:网络整理 有0人参与

更多

手机电池毫安越高越耐用吗?这种说法是错误的。

1.电池的耐用程度,跟容量有关,跟系统和使用习惯也有很大关系。电池毫安越高说明其电池的容量越高。(准确说法是毫安时mAh,这个表达的参数是电池用某一电流放电所持续的时间长短程度。)

2.容量越高,各种操作使用也会持续时间对应较长。但是跟耐用性没有关系。举个简单的例子,A电池和B电池,A的容量很高,但是其手机的系统后台软件较多,优化程序较少,系统bug较多。运行操作需要人机交互的更多,并且对于运行的静态电流消耗较大,这样电池很容易就没电了。并不一定比容量低的耐用。

电池充好一次电使用时间:同样的使用条件,容量越高(即毫安越高),使用的时间就越长; 反之则越短。(备注:虚标电池除外)

电池的使用寿命:电池的使用寿命是根据电池循环充放电次数来衡量的,也要看电池的质量。 一般,好的电池,可以使用300-500个循环,质量差的电池用的时间就要短些。

手机电池要好好保养,才能用得久。(前三次充7-8H,后续等提示电量不足开始充,充至提示已充满再多 充半小时,尽量使用原配直充充电,万能充对电池损伤比较大。)

电池容量3500和4000的差别

3500和4000的电池容量差距不大,主要看设备的耗电量情况:

耗电量:

电器在睡眠状态下也有能耗,约为7.5W,令人费解的是在WindowsXp下进入待机时耗电竟达到51.48W,说明主板此时为了保护数据,还在消耗着不小的电能

即便关了机,只要插头还没拔,电脑照样有能耗,约为4.81W,像遥控器和智能开关等在让电器用起来更为顺手的同时,也给电器增加了一项额外能耗,待机能耗

经常可以看到一些家庭或单位的显示器装有视保屏,原本是为了减少显示器对人体的电磁辐射其实这是一个误区,试验证明,视保屏对电磁辐射的防护并无多大作用

相反,加装之后会导致图像亮度降低,为了得到理想的图像,用户又将显示器的亮度调高,加重了显示器的负荷,导致电磁辐射不降反升

无形中又增大了耗电量,实在是得不偿失,所以,对于已经通过TCO系列认证的显示器完全可以放心使用,没有必要加装视保屏。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 电池