处理中...

蓄电池正确使用方法

时间:2020-03-19 16:01:23 来源:网络整理 有0人参与

更多

其实大家在使用汽车的时候,没人会注意到蓄电池的保养或者维护,直到汽车走不了没电了才发现问题,或者是车内电量使用带不起来才会去换电池或者充电。在我们驾车的过程中蓄电池也是一个很重要的零件,一定要注意蓄电池的使用。蓄电池分为两种:铅酸蓄和免维护电池两类,然后启动电池又分为:维护电池和加水电池,但是现在的车市上大部分的车都在使用免维护电池,也就是启动电池,因为这款电池是可以保养不用花更多的钱去换新,这样又节省了一笔开销。

使用蓄电池该注意这些问题,一个是观察发动机是否与电池的电荷相匹配,使用电池也不是看上哪个选哪个,而是根据发动机和电池是否匹配,然后再进行使用,如果发现蓄电池电量不足就不要点火,这样会减轻伤害,上面介绍电池的电量不充足,那么电量大会时什么样的,如果蓄电池电量大它会造成电池内的活性物质变少,使电池的经济性降低。所以要根据不同的发动机类型选择合适的蓄电池去搭配。

另一个错误的使用方法就是蓄电池混合使用,有时候驾驶员在驾驶机动车的时候,觉得电量不足,就会把另一个充足电的电池连起来并联使用,其实这样使用电池的电量也不会表现得很明显,反而回向蓄电池不足的地方充电,造成电池内的电流流失,这样也会造成蓄电池的周期变短,如果电池没电使就应该立马换新电池或者充电,这样才会利于发动机的启动。

注意事项:如果在发现电池电量不足的时候一定不要连续打火,会缩短电池的使用周期,在打火的时间一般为三秒到五秒,重启的时候间隔时间10秒往后,这都算一些细节问题,开车不要心急,要解决问题,再去开车,如果一辆轿车长时间没有使用,一定要给电瓶充电,如果不用也不充电,汽车是不会轻易启动,一般轿车的蓄电池在三年左右更换一次,这样才能保持正常的运转,使发动机更流畅。如果在轿车不适用的情况下,下车时注意查看一下车内的灯是否都关掉,因为轿车在不使用的时候发动机是无法完成自动充电,所以要关掉,要不然会耗尽电瓶内的余电。

一定要分清楚自己车的电池是属于哪一种那一个类型,然后对其进行调整或维修,即使的更换,使用期间多加留意,观察电量是否充足,尤其是在冬季,车打不着火,不要连续性的按住打火开关不放,容易造成会很大的伤害对火花塞,电池和发动机。

蓄电池如何进行维护

汽车蓄电池的保养措施和注意事项如下:

1、经常保持蓄电池清洁干燥,要保持通气孔的通畅。当极板或夹头出现氧化物时应将其擦净,涂上少许黄油以免腐蚀。

2、不可连续使用起动机,每次使用不超过5s,两次启动休息10~15s后再用。严冬蓄电池放电程度不可超过25%,夏天不得超过50%。

3、加足电解液的蓄电池不得长期在充电不足的情况下放置要定期充电,否则会导致报废。

4、向蓄电池充电时,电压不要过低或过高,一般12V充电标准电压为(13.5~14.5)V范围内;24V充电标准电压为(28~29.9)V范围内。

5、电解液液面高度应高出无极板(10~15)mm,液面过低应及时补充蒸馏水不要补充电解液,无蒸馏水可用雨水或雪水代用,不要用河水和自来水。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 蓄电池