处理中...

PN结二极管的电流与电压特性

时间:2020-03-17 16:23:56 来源:网络整理 有0人参与

更多

二极管的电流与电压特性可以使用ADALM2000模块和以下连接来测量。蓝色方框表示ADALM2000板的连接位置。在面包板搭建电路,波形发生器的输出W1连接到电阻的一端。2+示波器输入也连接到此处。电阻的另一端连接到二极管的一端,如图1所示。2-示波器输入和1+示波器输入连接到电阻的第二端。二极管的另一端和1-示波器输入连接到地。

图1. 二极管I/V曲线的连接图

硬件设置

波形发生器配置为100 Hz三角波,幅度为6 V,偏移为0 V。示波器通道2的差分输入(2+、2-)用于测量电阻(和二极管)中的电流。示波器通道1的单端输入(1+)用于测量二极管两端的电压(1-输入可以接地)。示波器通道1设置为每格500 mV,通道2也设置为每格500 mV。流过二极管 ID 的电流是通道2测得的电压除以电阻值(本例中为1kΩ)的结果。使用XY显示模式在x轴上绘制二极管两端的电压(示波器通道1),在y轴上绘制二极管中的电流(示波器通道2)。

图2.电流与电压,线性坐标系。

步骤

图3.电流与电压(线性坐标系使用Scopy绘图)

图4. 电流与电压(线性坐标系使用Excel绘图)

将捕获的数据加载到Excel等电子表格程序中,计算二极管电流 ID。绘制电流与二极管两端电压的曲线。二极管电压和电流的关系是对数式的。如果在对数坐标系上绘制,结果应为直线,如图5所示。

图5. 电流与电压,对数坐标系

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)