处理中...

空开和漏保安装顺序

时间:2020-03-17 15:40:09 来源:网络整理 有0人参与

更多

新房安装电路的时候,是需要安装上空气开关和漏电开关的,给日后的使用带来更多的安全保障,不过安装空开盒漏保是需要注意安装顺序的。那么空开和漏保安装顺序是怎样的,以及安装空气开关应注意哪些,各位是否了解呢?现在我们一起来看看吧。

先安装空开之后再到漏保开关。空气开关正确的名称叫空气断路器,一般是用来过载或短路保护等。而漏电开关正确的名称为剩余电流保护装置,是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。

一般空气开关用在线路中作为总开关,而漏电开关作为支路的开关,所以正常的接法应该是先空气开关再漏电开关。

之所以先接空开再到漏保,主要是从它的功能上我们就可以知道,如果把漏电开关接在空气断路器的前面。一旦漏电开关出现漏电就会切断电源,而空气开关在这个时候不会作出反应,就会导致越级跳闸的现象出现。也就是漏电开关跳闸了,空气断路器却不跳闸。

空开和漏保接线图

家用空开和漏保接线图实例讲解

总闸2P的c40空开、照明1P的c10空开、空调1P的d20空开、卫生间1P+Nc20漏保、插座1P+Nc20漏保。怎么接线?

空调等大功率电器16A要用4平方线,用2.5的细了吧?插座用一个空开也不合适,整个房间插座几十个,有些电器功率相当大,如电热水器插座,还是独立出来好!建议在室内都采用bv2.5的单芯硬线,当然如果为了考虑成本可以在照明线路中采用bv1.5的线。bv2.5的线能承受约5500w功率,如果你的空调是小于等于2匹的足够用了。

压头非常规范,550KW是不是3相接法啊?如果是,那你的现场共7根线(黄*2、绿*2、红*2、黑*1),(185*2)*3+185*1,你的N线应该也是2根,PE线才减半为95*1。原因是单相设备用的多的话,三相电流是不平衡的,N相电流是很大的。

配置合理,总空开下各空开都并联,注意的是,1.漏保的L、N线不能接反。2.线径宁大勿小(以单芯硬塑线为例,16A空开用1.5平方,25A用2.5平方,32A用4平方,40A用6平方,以此类推)。3.线色要分清,保护地线一定用黄绿色,便于今后维修。5.线在中途好不要有接头。6.空调查一下工作电流,来配用D字头的空开和导线。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)