处理中...

如何测量用于防雷的接地电阻

时间:2020-03-13 16:29:14 来源:网络整理 有0人参与

更多

普通接地电阻测试仪分为指针式(俗称接地摇表)、数字式接地电阻测试仪。常用的接地摇表有ZC-8型接地电阻测试仪。下面简单说一下,如何使用接地电阻测量仪测量接地电阻。

根据《接地装置安装》、《接地安装的施工和验收规范》的规定,一类、二类防雷装置的接地电阻小于等于10Ω,三类建筑物要求接地电阻小于等于30Ω。

接地电阻测量仪分为大型地网接地电阻测试仪与普通接地电阻测试仪,二者的功能与范围不同。

普通接地电阻测试仪分为指针式(俗称接地摇表)、数字式接地电阻测试仪。常用的接地摇表有ZC-8型接地电阻测试仪。

下图为ZC-8指针式摇表接地电阻测试仪的实物图。

这种接地电阻测试仪分为三接线柱和四接线柱两种;三接线柱式摇表(E、P、C)适用于直接测量各种接地装置的接地电阻;四接线柱式摇表(C1、C2、P1、P2)的摇表可以测量土壤的电阻率,如果把四接线柱中的C2、P2连在一起,接变成了三接线柱式的摇表(连接点相当于三接线柱式中的E端子)。

下面简单介绍一下接地电阻测量仪的结构和工作原理;

接地电阻测量仪由手摇发电机F、电流互感器LH、倍率开关S、调节电位器Rp及检流计M等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带,附件有辅助探棒、导线等,其内部测量线路如下图所示。

测量仪的表面上有两个旋钮,一个用于改变测量倍率,一个用于测量时调节读数盘。手摇发电机的规定摇速是120/min测量电极有接地极E、电压辅助电极P和电流辅助电极C,其中E极为机内电流互感器两线圈的一端部连接点(四个测量端钮的仪表是把E极内部的这两个端部分开)。被测接地电阻接在E和P之间,适当调节倍率和电阻Rp的值,当检流计的指针指零时,待测接地电阻Rx=KRp,K为电流互感器的变比,表面刻度盘的指示值与倍率的乘积就是Rx的值。

下面简单说一下,如何使用接地电阻测量仪测量接地电阻;

测量前,应先把被测接地装置的接地引下线断开,然后进行测量,测量接线如下图所示。

其中E为被测接地极,两个辅助电极插人土壤的深度约为0.5m,第辅助电极P (电位探针)与待测接地电位探针电极之间的距离约20m,第二辅助电极C(电流探针)与待测接地极之间距离约40m。

测量时,仪表要水平放置,检流计指针要先调整至零位,否则可以借助零位调整器,把指针调整到中心线。然后将倍率挡先满在较大的挡位,测量中根据指针的偏转情况,再作适当的调节。随即一边用手慢慢转动发电机手柄,用另一边手调节倍率和读数盘,吏检流计指针对准中心线,然后逐渐加快摇动速度到标准转速120r/min,再调节标度盘,使检流计再次指向中心线,此时的示数与倍率的乘积就是被测电阻的值。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 接地电阻