处理中...

纽扣电池型号使用寿命及注意事项

时间:2020-03-12 15:11:03 来源:网络整理 有0人参与

更多

我们生活中比较常见的纽扣电池型号有2X625A(3V)、6F22(9V)、4F22(6V)、15F20(22.5V)、10A(9V)、11A(6V)、23A(12V)、25A(9V)、26A(6V)、27A(12)、476A(6V)、120H7D(8.4V)等。

纽扣电池型号使用寿命

纽扣电池的寿命有超过10年的,不过要在特定的环境中使用才能达到效果。

纽扣电池的寿命长短和电池本身的质量和使用场合都有关系。

如果使用中耗电量比较大,再好的电池用不了多久就会没电的。

如果使用场合用电非常小,电池本身质量可靠,用个十年并不奇怪。

纽扣电池使用注意事项

1、纽扣电池在使用的时候要避免电池之间的掉落、碰撞等,这些都可能造成纽扣电池的变形甚至是爆炸。

2、不同的设备所需要使用的纽扣电池型号是不同的,所以在选择纽扣电池的时候一定要虚招配套的。

3、纽扣电池尽量不要和高温接触,否则也容易发生危险。

4、纽扣电池不要和水接触,纽扣电池与水接触,容易受潮,从而影响使用效果。使用完的纽扣电池不要随意丢弃,要放入分类垃圾箱。

5、纽扣电池使用完后,不要放到电器旁边,也不要放到冰箱里,好是真空放置,不要放在外面以防被小朋友误食。如果家里的小孩误食了纽扣电池,记得不要给小孩子喝、吃任何的东西,及时送到近的诊所就诊,否则将很可能失去ta。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 纽扣电池