处理中...

纽扣电池怎么判断没电

时间:2020-03-12 15:09:25 来源:网络整理 有0人参与

更多

判断电池有无电,应该测电流,因电池无电主要表现是内阻增大。当内阻增大到不能提供用电电流时,就没电了,万用表的电压档由于内阻太大,所以量得的电压数据好像还是跟刚买时的一样,而万用表的电流档内阻很小,所以量得的电流数据就很小了。

纽扣电池没电了增加电量的方法

如果你家里有纽扣电池充电器当然好了,即使是不能充电的电池也可以充2分钟应下急的。

否则你就要接线了,将两节1.5V的干电池连接起来,正对正负对负地连接到纽扣电池上,如下图所示:

按上图方法进行连接(备注:左侧是待充电的钮扣电池,右侧为普通干电池(好是新的以保证每节电压在1.5V左右,不要用镍镉或镍氢的充电电池,此类电池的额定电压是1.2V,接上会使钮扣电池充不满)。

连接检查无误后,保持充电2-5分钟即可,注意:不可随便提高充电电压或弄错极性,否则将会把钮扣电池充爆炸。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 纽扣电池