处理中...

纽扣电池的正负极在哪及怎么区分

时间:2020-03-12 15:06:02 来源:网络整理 有0人参与

更多

一般来说纽扣电池都会有较为平整光滑的一面以及有凸起的另一面。在光滑的这一面上会印上电池自身的型号,生产商以及电池运作的电压。

如图中所示中间的“+”即是代表电池的正极,则此面为电池正极。大多数情况下纽扣电池平整光滑的一面都是正极。那么相应的来说,另一面则是电池的负极。

纽扣电池一般来说常见的有充电的和不充电的两种,充电的包括3.6V可充锂离子扣式电池(LIR系列),3V可充锂离子扣式电池(ML或VL系列);不充电的包括3V锂锰扣式电池(CR系列)及1.5V碱性锌锰扣式电池(LR及SR系列)。

纽扣电池正负极的电化学方程式

负极:Zn+2OH--2e-===ZnO+H2O

正极:Ag2O+H2O+2e-===2Ag+2OH-

电池的总反应式为:Ag2O+Zn===2Ag+ZnO

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 纽扣电池