处理中...

家用过欠压保护器接线图解

时间:2020-03-12 15:02:30 来源:网络整理 有0人参与

更多

与时俱进的话,有必要装自复式过欠压保护器。在电压异常时,它可自动断开电路,以保护相应的电器;在电压恢复正常时,它又可自动接通电路,让相应的电器通电并继续运行。

所有的电器在使用时忌电网电压过高过低,不论工业设备还是家用电器都有一个额定电压,电压范围通常规定为170V-240V(可以在电器设备的铭牌或说明书上看到)。如果超出这个电压就超出了电器的绝缘强度和耐压值,电器会因此发热、击穿而烧坏甚至起火。目前由于零线被盗、设备老化、技术故障、人为故障、自然灾害、停电再来电等原因引起的电压不稳、电压过高过低导致大片区大量电器被烧坏、烧毁的情况不断发生,人们损失惨重,索赔无门,劳民伤财的事接踵而至,应加设益民超压、过压、欠压保护器(又名电器保护器),以防止电气火灾,保护生命财产安全。

国家规定单相220V的供电误差不得大于220V的正负百分之10,也就是当220V过高于242V,叫过压;低于198V,叫欠压。在单相220V的用电中,220V突升到380V或440V的超高电压,叫超压;当电网电压出现突变超压、过压欠压时能智能自动快速切断电源的器件叫超压、过压、欠压保护器。

家用过欠压保护器接线图解

家里配电箱的总开关,有的用空气开关有的用漏电保护器,不管是哪一种总开关,过欠压保护器安装在总开关的后面即可。

过欠压保护器有的上进下出,有的是下进上出,接线时一定要注意看上面的标注。常见有3种标注方式,两种是汉字标注:进和出、输入和输出,还有就是英文标注:IN(进)和OUT(出),进为电源进线端,出为出线端。

上面有字母标注,L对应火线N对应零线,这种保护器是断火不断零,虽然接反了也有保护作用,但是接反时断开的其实是零线,火线仍然连接着负载,有一定的安全隐患。

总结:综合以上的内容,需要注意的地方就2点,一是进线端不要搞错,二是火线和零线不要接反,给大家一张实物接线图供大家参考。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)