处理中...

电阻焊变压器的结构及使用

时间:2020-03-05 17:30:57 来源:网络整理 有0人参与

更多

电阻焊变压器焊接效率高,速度快,焊件牢固,降低焊接成本,适用多种材料的焊接,如铝合金以及铝等导热快、焊接性差的材料也可焊接。另外,对于镀锌板和普通多层板的焊接,其焊接质量也远高于工频焊机的焊接质量。

电阻焊变压器的铁心为冷轧取向优质硅钢片迭积而成,铁芯结构多采用芯式结构,绕组小功率多采用自然冷却,大功率多采用水冷。变压器阻抗小于10-3Ω,电流调节档位分4、6、8、12等级。变压器绕组通常1-2匝。该系列变压器绝缘耐热等级为F级。

电阻焊变压器的使用

使用范围

电阻焊变压器适用于额定频率为50-60赫兹,电压1000V以下的交流电源。主要用于点焊机、缝焊机和对焊机设备中。

使用环境

1、海拔高度在2000m以下;

2、环境温度不超过40℃;

3、相对湿度不超过90%;

4、无剧烈震荡和冲击振动的场所;

5、环境空气中,不得含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及可燃气体或尘埃,使用时,不得使变压器受到水、雨、雪的侵蚀;

6、电源电压不应超过标称电压的10% 。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)