处理中...

自动开关二段保护和三段保护

时间:2020-03-04 15:18:31 来源:网络整理 有0人参与

更多

什么叫自动开关的二段保护和三段保护

自动开关二段保护和三段保护都是针对过电流保护而言的。当采用热双金属元件作过载保护元件时,它仅有反时限特性(即过载电流越大延时保护动作时间越短),但由于热元件本身的热容量不足,不可能在短路故障时及时动作,为此,须配合瞬时动作的电磁脱扣器,这样就形成了瞬时、延时二段保护特性,如图6-34所示开关二段保护特性。通常二段保护短路延时限制在0.1~0.6秒时间范围内。

当断路器短延时通断能力不足,在特大短路电流发生时,要求断路器瞬时动作,此时要求断路器应具有三段保护特性,如图6-35所示,即过载反时限(长延时)断开,短路短延时断开和特大短路电流瞬时断开。

自动空气开关1,2,3段保护特性

第I段保护本线路全长的80%-90%,这是一个严重缺点,为了切除本线路末端10%-20%范围内的故障,就需设置距离保护第II段。第II段距离保护不超出下一条线路距离I段的保护范围,同时还带有高出△T的时限,以保证选择性。为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝动作的后备保护,同时也作为距离I、II段的后备保护,应该装设距离保护第III段,其启动阻抗要按躲开运行时的负荷阻抗来选择,而动作时限则应该比距离III段保护范围内其他各保护的动作时限高出一个△T。

用ZI、ZII、ZIII分别代表三段的阻抗继电器,(注:一般ZI、ZII采用方向阻抗继电器,ZIII采用偏移特性阻抗继电器。)TII、TIII代表时间元件。当正方向发生故障时,起动元件动作,如果故障位于第I段范围内,则ZI动作,并与起动元件的输出信号通过与门,瞬时作用于出口回路,动作于跳闸。如果故障位于距离II段范围内,则ZI不动而ZII动作,随即起动II段的时间元件TII,待TII延时到达后,也通过与门起动出口回路动作与跳闸。如果故障位于距离III段范围内,则ZIII动作起动TIII,在TIII的延时之内,如果故障未被其他的保护动作切除,则在TIII延时到达后,仍通过与门和出口回路动作于跳闸,起到后备保护的作用。

三段式电流、电压保护一般用于110kV及以下电压等级的单电源出线上,对于双电源辐射线可以加方向元件组成带方向的各段保护。三段式保护的Ⅰ、Ⅱ段为主保护,第Ⅲ段为后备保护段。Ⅰ段一般不带时限,称瞬时电流速断,或瞬时电流闭锁电压速断,其动作时间是保护装置固有的动作时间。Ⅱ段带较小延时,一般称为延时电流速断或延时电流闭锁电压速断。Ⅲ段称为定时限过电流保护,带较长时限。对于6—10KV线路一般采用两段式保护。两段式保护的段为主保护段,第二段为后备保护段。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 自动开关