处理中...

半导体二极管的直流电阻和动态电阻如何区别

时间:2020-02-24 17:39:30 来源:网络整理 有0人参与

更多

半导体二极管是一种非线性器件,它对直流和交流(或者说动态量)呈现出不同的等效电阻。二极管的直流电阻是其工作在伏安特性上某一点时的端电压与其电流之比。

图(a)电路(b)二极管伏安特性和工作点Q(c)二极管的直流电阻

在直流电源V的作用下,对应于二极管电流ID和二极管两端电压UD的点称为静态工作点,该点对应的直流电阻为

动态电阻是在一个固定的直流电压和电流(即静态工作点Q)的基础上,由交流信号ui引起特性曲线在Q点附近的一小段电压和电流的变化产生的。若该交流信号ui是低频,而且幅度很小(通常称低频小信号),则由此引起的电流变化量也很小,这一小段特性曲线可以用通过Q点的切线来等效。

图(a)电路(b)二极管伏安特性(c)二极管的动态电阻

若在Q点的基础上外加微小的低频信号,二极管两端产生的电压变化量和电流变化量如图(b)中所标注,则此时的二极管可等效成一个动态电阻rd,根据二极管的电流方程可得

rd是用以Q点为切点的切线斜率的倒数。显然,Q点在伏安特性上的位置不同,rd的数值将不同。根据二极管的电流方程

可得:

因此

ID为静态电流,常温下UT=26mV。可知,静态电流ID越大,rd将越小。设UD=0.7V时,ID=2mA。由此可得直流电阻RD=350,而动态电阻(交流电阻)

可见二者相差甚远,切不可混淆。

根据上面的解释,应该很容易理解用普通万用表的电阻档对二极管进行测量时,所测到的电阻值应该表示二极管的直流电阻而非动态电阻。

同时,用普通万用表的欧姆档去测量二极管的正向电阻时,由于表的内阻不同,使测量时流过管子的电流大小不同,也就是工作点的位置不同,故测得的RD值也不同。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)