处理中...

低压电容器柜的作用

时间:2020-02-24 16:31:17 来源:网络整理 有0人参与

更多

低压电容柜适用于工矿企业和民用住宅交流50Hz、三相380V、 100KVA-1000KVA城乡 电网无功补偿、油田快速补偿。可安装在10/0 4KV或0.6/0.4KV户外磁极变压器磁极上,应用广泛。适用于各行各业380伏额定电压供电系统的无功补偿装置作为无功补偿。GGJ与GGD型低压配电板配合使用,可根据电网无功补偿的需求,自动控制分组电容器在10-120秒内分4-12组(步)投切电网,实现无功自动补偿,稳定电网电压质量,降低输配电系统和变压器的损耗,达到节能和提高电网供电质量的目的。

事实证明,除了电阻性负载之外,大多数日常电气设备都是感性负载,如荧光灯、变压器、发动机等。这些感性负载改变电源的相位,导致电压波动大、无功功率增加和电能浪费。通过电容补偿柜补偿无功功率因数可以有效解决这-问题,提高供电效率。电容器补偿柜的自动补偿装置可以根据功耗负载的变化自动设置电容器组的输入,以减少大量无功电流,从而降低无功功耗。

低压电容器补偿柜中使用的控制器通常有12个控制回路。设置环路数量的容量符合堆委容量设置。循环的数量应该设置得尽可能少,以满足尽可能少的动作。一般来说 ,机柜多可容纳12个电力电容器,并可根据需要选择不同容量的组合。

一般来说 ,低压配电柜电容补偿柜中电容补偿的选型需要根据用户的电压水平和需要补充的容量来确定。它还取决于机柜的宽度和深度以及相应电容器组的大小,以确定要安装多少电路。

低压电容器柜运行中存在大量感性负载。除了消耗有功功率,它还消耗-定的无功功率。这导致功率因数降低。功率因数越低,电网需要的无功功率越多,线损越大。

低压电容器柜无功补偿可以保持电力系统无功平衡,降低损耗,提高电网供电质量。因此,无功补偿的台理选择不仅可以有效地维持系统的电压水平,提高电压稳定性,还可以避免大量无功的远距离传输,从而降低有功功率损耗,提高设备利用率。

1、执行标准

符合国标15576-2008《低压成套无功补偿装置》。

2、适用范围

适用于各种潮湿多尘的车间。适用于轻纺、冶金、化工、矿山、机械等厂矿。它用作三相、三线四线或五线低压配电系统,额定电压为50Hz交流电、380V或660V ,额定电流为630A ,用于配电和照明。同时,也可用于低压控制系统的部分控制。

3.低压电容柜原理

低压电容器柜中的电容器是电容负载装置,其连接到同一 电路中的电感负载装置。 当容性负载释放能量时,感性负载吸收能量;当感性负载释放能量时,容性负载吸收能量,能量在两者之间转换。这样,感性负载吸收的无功功率可以通过容性负载输出的无功功率进行补偿,从而将控制因子控制在0.9以上。这是电容柜的补偿原理。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)