处理中...

电位器使用中的那些事儿

时间:2020-02-14 13:54:44 来源:网络整理 有0人参与

更多

电位器在电路中的作用是平衡输入电压与输出电压之间的关系,对电路的运行起着较为重要的作用。在本文中,小编将为大家介绍关于电位器在日常使用中需要注意的那些注意事项,以防在使用电位器的过程中出现一些不必要的错误,从而延误整体的设计。

电位器之电阻体大多采用多碳酸类的合成树脂制成,应避免与以下物品接触:氨水、其它胺类、碱水溶液、芳香族碳氢化合物、酮类、脂类的碳氢化合物、强烈化学品(酸碱值过高)等,否则会影响其性能。

电位器之端子在焊接时应避免使用水容性助焊剂,否则将助长金属氧化与材料发霉;避免使用劣质焊剂,焊锡不良可能造成上锡困难,导致接触不良或者断路。

电位器之端子在焊接时若焊接温度过高或时间过长可能导致对电位器的损坏。插脚式端子焊接时应在235℃±5℃,3秒钟内完成,焊接应离电位器本体1.5MM以上,焊接时勿使用焊锡流穿线路板;焊线式端子焊接时应在350℃±10℃,3秒钟内完成。且端子应避免重压,否则易造成接触不良。

焊接时,松香(助焊剂)进入印刷机板之高度调整恰当,应避免助焊剂侵入电位器内部,否则将造成电刷与电阻体接触不良,产生INT,杂音不良现象。

电位器好应用于电压调整结构,且接线方式宜选择“1”脚接地。应避免使用电流调整式结构,因为电阻与接触片间的接触电阻不利于大电流的通过。

电位器表面应避免结露或有水滴存在,避免在潮湿地方使用,以防止绝缘劣化或造成短路。

安装“旋转型”电位器在固定螺母时,强度不宜过紧,以避免破坏螺牙或转动不良等;安装“铁壳直滑式”电位器时,避免使用过长螺钉,否则有可能妨碍滑柄的运动,甚至直接损坏电位器本身。

在电位器套上旋钮的过程中,所用推力不能过大(不能超过《规格书》中轴的推拉力的参数指标),否则将可能造成对电位器的损坏。

电位器回转操作力(旋转或滑动)会随温度的升高而变轻,随温度降低而变紧。若电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。

电位器的轴或滑柄使用设计时应尽量越短越好。轴或滑柄长度越短手感越好且稳定。反之越长晃动越大,手感易发生变化。

电位器碳膜的功率能承受周围的温度为70℃,当使用温度高于70℃时可能会丧失其功能。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 电位器