处理中...

集成电路运放的设计原理

时间:2020-02-13 18:56:52 来源:网络整理 有0人参与

更多

集成电路是利用氧化,光刻,扩散,外延,蒸铝等集成工艺,把晶体管,电阻,导线等集中制作在一小块半导体(硅)基片上,构成一个完整的电路。按功能可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类,其中集成电路运算放大器(线性集成电路,以下简称集成运放)是模拟集成电路中应用广泛的,它实质上是一个高增益的直接耦合多级放大电路。

集成电路的特点

1. 单个元件精度不高,受温度影响也大,但元器件的性能参数比较一致,对称性好。适合于组成差动电路。

2. 阻值太高或太低的电阻不易制造,在集成电路中管子用得多而电阻用得少。

3. 大电容和电感不易制造,多级放大电路都用直接耦合。

4. 在集成电路中,为了不使工艺复杂,尽量采用单一类型的管子,元件种类也要少所以,集成电路在形式上和分立元件电路相比有很大的差别和特点。常用二极管和三极管组成的恒流源和电流源代替大的集电极电阻和提供微小的偏量电流,二极管用三极管的发射结代替

5. 在集成电路中,NPN管都做成纵向管,β大;PNP管都做成横向管,β小而PN结耐压高。NPN管和PNP管无法配对使用。对PNP管,β和(β+1)差别大,IB往往不能忽略。

集成运放电路的组成及各部分的作用

1. 组成

2. 作用

如图所示,集成运放电路由四部分组成,输入级是一个双端输入的高性能差动放大电阻,要求其Ri高,Aod大,KCMR大,静态电流小,该级的好坏直接影响集成运放的大多数性能参数,所以更新变化多。中间级的作用是使集成运放具有较强的放大能力,故多采用复合管做放大管,以电流源做集电极负载。输出级要求具有线性范围宽,输出电阻小,非线性失真小等特点。偏置电路用于设置集成运放各级放大电路的静态工作点

集成运放的电压传输特性

1.符号

同相输入端表示输入电压与输出电压相位相同,若uP >0,则uO >0;uP <0,则uO <0.

反相输入端表示输入电压与输出电压相位相反,若uN >0,则uO <0;反之uN <0,则uO >0.

2.电压的传输特性

所谓电压传输特性,实际上是一种关系曲线如图4-3,即输出电压uo和输入电压ui之间的关系曲线。关系曲线明显地为两个区域,线性放大区和饱和区,斜线反映了线性放大区输入与输出之间的关系。斜率就是电压放大倍数Av=uo/ui,输出与输入幅值(或有效值)之比,两端水平线是饱和区的现象,表明输出电压uo不随输入ui =uP - uN 而变,而是恒定值+Uom(或-Uom),由特性曲线还看出线性区非常窄,这是因为差模开环放大倍数Aod非常高,可达几十万倍,只有当ui =|uP - uN |< 28μV时,电路才工作在线性区。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 集成电路