处理中...

PTC自恢复保险丝的选型方法与步骤

时间:2020-01-20 16:48:27 来源:网络整理 有0人参与

更多

PTC (高分子正温度系数)器件可帮助防护过电流浪涌及过温的故障。热敏电阻型器件可在故障条件下限制危险的大电流流过。但是它不同于只能使用一次就必须更换的传统保险丝,PTC器件在故障排除和断开电源之后能够复位,进而减少了元件成本、服务和维修费用。

PTC电路保护器件是由高分子PTC原料掺加纳米导体微粒所制成的。在正常温度下原料紧密地将导体束缚在结晶状的结构,构成一个低阻抗的链接。 然而,当大电流通过或周围环境温度升高导致器件温度高于动作温度时,在高分子中的导体融化而变成无规律排列,体积膨胀并导致阻抗迅速提高。

高分子PTC用作过电流保护

在电路中正温度系数(PTC)过电流保护器件是在电路中串联使用, 当电流急速增加的时候,PTC从低电阻变高电阻来保护电路。这即称为器件‘动作’。在正常工作状态中此器件电阻值远小于电路中的其余的电阻。但是对过流情况做出反应,器件电阻提高(动作),从而将电路中的电流减少为任意电路器件均可以安全承载的值。这一保护动作是因其内部I2RT所产生的热量或PTC周围器件发热高温,使器件温度快速升高造成的。

PTC器件动作原理是一种能量的平衡,当电流流过PTC器件时,由于I2RT的关系会产生热量,而产生的热量便会全部或部份散发至环境中,没有散发出去的便会提高PTC器件的温度。

PTC选型方法与步骤

第1步:决定电路参数

您需要确定电路的以下参数:

工作环境温度

标准工作电流

工作电压

中断电流

第2步:选择能容纳电路环境温度和标准工作电流的PTC器件

使用折减比率[环境温度(℃)的保持电流(A)]表并选择与电路环境温度匹配的温度。浏览该栏以查阅等于或大于电路标准工作电流的值。现在查看该行的左边,查阅适于该电路的器件系列。

第3步:将所选器件的电气额定值与电路工作电压和中断电流做比较

使用电气特性表来验证您在第2步中所选的零件是否将采用电路的工作电压和中断电流。查阅装置的工作电压(Vmax)和中断电流(Imax)。确保Vmax和Imax大于或等于电路的工作电压和中断电流。

第4步:决定动作时间

动作时间是当故障电流通过器件时将此器件切换到高电阻状态所用的时间量。为了提供预期的保护功能,明确PTC器件的动作时间是很重要的。如果您选择的器件动作过快,则有可能会出现异常动作或有误动作。如果器件动作过慢,则在器件动作并限制电流之前,受保护的器件可能已损坏。

使用25℃时的典型动作时间曲线来决定PTC器件在预期的故障电流下动作时间特性能否接受,如果不能,则再回到第2步选择另一替代器件。

第5步:验证环境工作温度

确保应用场合的小和环境温度在PTC器件的工作温度范围内。大多数PTC器件的工作温度范围介于-40℃到85℃,某些特殊情况下会达到125℃。

第6步:验证PTC器件的外形尺寸

使用外形尺寸表来将您选择的PTC器件的外形尺寸与应用场合的空间条件比较。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)