处理中...

什么是受话器?

时间:2020-01-20 15:00:01 来源:网络整理 有0人参与

更多

受话器也叫听筒,英文为Receiver。一种在无声音泄漏(或按ITU标准的3.2型高/低泄漏环)条件下将音频电信号转换成声音信号的电声器件,广泛用于移动电话、固定电话等通信终端设备中,实现音频(语音、音乐)重放。

受话器的主要技术指标是:1)灵敏度(dBSPL)(通常以1KHz的SPL表示)或RLR(dBPa/V)(接收响应评定值);2)频响曲线允收框;3)交流阻抗(Ω);4)额定功率(mW);5)THD+N(%)

受话器工作原理

通常所说的受话器是指动圈式受话器,其工作原理(物理原理)跟传统的动圈式扬声器相似:变化的音频电信号馈入音圈,音圈置于一个永磁体磁路的磁隙里,音圈因变化的电流所产生的变化的电磁场力(洛仑兹力)的驱动而上下振动,并带动振动膜驱动前后空气,产生声波。因为需要输出的是一种压力场的电声特性,通常地,受话器的结构中还会配置前后声腔及声阻尼,用于调整音频特性。

尽管还有很多别的换能原理的受话器类型,但迄今为止,动圈式受话器因其较高的性价比,成熟的生产工艺,变化多端的外形尺寸及引出方式,已成为移动电话及固定电话中音频终端的主流电声器件。

受话器的应用

受话器广泛应用于通讯终端产品,以实现音频(语音、音乐)重放,主要应用于手机、电话机、耳机等。

受话器与喇叭的区别

受话器(Receiver)与喇叭(Speaker)的基本构造是大同小异的,都是透过音圈与磁铁的作用力,带动振动膜来发声。有几点较大差异如下:

使用上的不同: 受话器是紧贴着耳朵来使用的,膜片, 而喇叭通常是离使用者的耳机有几十公分甚至几十公尺的距离,视喇叭的大小不同而定;

电气特性上的不同:喇叭常见的为4-8ohm,太高的阻抗会使喇叭需要更高的电压才能驱动,0.2W到几十W都有, 受话器从16,32,64ohm到150ohm都有,看客户的线路设计匹配,一般的功率只有0.01W到0.1W。

音圈等材质不同: 喇叭需承受较大的功率,故膜片厚度都较厚,从薄的18u开始,尺寸愈大,功率愈大,膜片就会愈厚重,受话器的功率小,但要求低频曲线要好,故一般采用6u-12u的膜片, 除了膜片之外,受话器通常会加贴调音纸或调音布,来调整频率响应,以符合各种的规范或是来配合机构的共呜腔。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 受话器