处理中...

湿敏电阻器分类和参数知识

时间:2020-01-17 16:27:47 来源:网络整理 有0人参与

更多

湿敏电阻器是一种对环境温度敏感的元件,它的电阻值能随着环境的相对温度变化而变化。

湿敏电阻器在电路中的文字符号用字母“R”或“RS”表示,图1-28是其电路图形符号。

(一)湿敏电阻器的结构特性及应用

1.湿敏电阻器的结构特性

湿敏电阻器一般由基体、电极和感温层等组成,如图1-29所示。有的湿敏电阻器还设有防尘外壳。

基体采用聚碳酸酯板、氧化铝、电子陶瓷等不吸水、耐高温的材料制成。

感湿层为微孔型结构,具有电解质特性。根据感湿层使用的材料和配方不同,它分为正电阻湿度特性(即湿度增大时,电阻值减小)。

2.湿敏电阻器的应用

湿敏电阻器广泛应用于洗衣机、空调器、录像机、微波炉等家用电器及工业、农业等方面作湿度检测、湿度控制用。

图1-30是湿敏电阻器的应用电路。

(二)湿敏电阻器的主要参数

湿敏电阻器的主要参数有相对湿度、温度系数、灵敏度、测湿范围、湿滞效应、响应时间等。

1.相对温度  相对湿度是指在某一温度下,空气中所含水蒸气的实际密度与同一温度下饱和密度之比,通常用“RH”表示。例如:20%RH,则表示空气相对湿度为20%。

2.湿度温度系数  湿度温度系数是指在环境湿度恒定时,湿敏电阻器在温度每变化1℃时,其湿度指示的变化量。

3.灵敏度  灵敏度是指湿敏电阻器检测湿度时的分辨率。

4.测湿范围  测湿范围是指湿敏电阻器的湿度测量范围。

5.湿滞效应  湿滞效应是指湿敏电阻器在吸湿和脱湿过程中电气参数表现的滞后现象。

6.响应时间  响应时间是指湿敏电阻器在湿度检测环境快速变化时,其电阻值的变化情况(反应速度)。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 湿敏电阻