处理中...

湿敏电阻是什么?

时间:2020-01-17 16:10:50 来源:网络整理 有0人参与

更多

自控电路,我们在日常生活、工作中都经常用到,但不知道大家对“湿敏电阻”是否知道呢?本文收集整理了一些资料,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。

湿敏电阻是什么?

湿敏电阻是什么?所谓湿敏电阻就是一种对湿度敏感的元件,其阻值随着环境的相对湿度变化而变化。

湿控电路

湿控电路是检测或控制空气湿度的一种自控电路。实际上,湿控电路与温控电路没有多大差别,只不过是检测元件不同而已。湿控电路用的是湿敏电阻,因此,前面介绍的温控电路原则上都可用于湿控电路,只要对电路元仵的参数稍作改变即可。

湿敏电阻的应用

湿敏电阻广泛应用于洗衣机、空调器、微波炉等家用电器及工农业等方面作湿度检测、湿度控制用。湿敏电阻的符号及外形如图6-62所示。其中,图(a)为湿敏电阻的符号,图(b)~图(g)为湿敏电阻的外形。

湿敏电阻根据感湿层使用的材料和配方不同,分为正电阻湿度特性(即湿度增大,阻值增大)和负电阻湿度特性(即湿度增大,阻值减小)。

(1)湿敏电阻的参数常见的湿敏电阻有ZHC型、MS01型、MS04型、SM-1型、MSC3型、YSH型等。如MS01型湿敏电阻,由硅粉渗入少量碱金属氧化物烧结而成,其电阻值随周围大气相对湿度的增加而减小,是属于负特性的湿敏电阻。常用湿敏电阻的参数见表6-6。

MS01型湿敏电阻具有以下特点。

①体积小、重量轻、寿命长、价廉,且具有优良的机械强度。

②抗水性好。可在湿度很大和很小(100%~O%RH)的环境中重复使用。在100%的水蒸气里可以照常工作,甚至短时间浸入水中也不致完全失效。

③响应时间短。如20℃时,把电阻从30%RH环境移入90%RH环境中,当电阻值改交全量程的63%(即响应时间)时不大于5s。LMC660AIM

④抗污染能力强。在微量的碱、酸、盐及灰尘空气中可以照常工作,不会失效。

⑤阻值变化范围大(见图6-63)。20℃时,相对湿度在30%~90%变化时,电阻值在l06~l03数量级变化,常用阻值位于一个容易测量的范围内(70%RH时电阻约40kΩ)。因此用于检测空气相对湿度或用在粮仓内布点遥测粮堆湿度较为合适。

这种湿敏电阻器在工作时,必须用交流供电。它的湿敏电阻值就是在频率低于10Hz的条件下测得的。用它来作测湿仪器的探头,如果相距较远,为避免长导线电抗带来的影响,电源频率还需降低,可用1~2Hz。

(2)湿敏电阻的测试测试主要测量不同湿度下的湿敏电阻阻值。需配合湿度计,将湿敏电阻置于不同湿度环境下测出50% RH、70%RH和90%RH时的阻值,并与标称电阻值作比较。简单的判断,可测量其干燥时和受水湿时的阻值变化,良好的湿敏电阻其阻值变化十分明显。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 湿敏电阻