处理中...

胶体蓄电池的优势及维护

时间:2020-01-16 16:45:43 来源:网络整理 有0人参与

更多

蓄电池从结构上分为普通和胶体两种,后者又称为免维护蓄电池。胶体电池简单的做法是在硫酸中添加胶凝剂,使硫酸电液呈胶态。电液呈胶态的电池通常称之为胶体电池。胶体电池与常规铅酸电池的区别不仅仅在于电液改为胶凝状。例如非凝固态的水性胶体,从电化学分类结构和特性看同属胶体电池。又如板栅中解分高分子材料,俗称陶瓷板栅,亦可视作胶体电池的应用特色。

胶体电池和普通蓄电池的区别是普通蓄电池的顶部有一组加水口,在选购时一定要仔细观察,因为有的厂商用一个精致的塑料盖把加水口挡住。胶体蓄电池的顶部有一个观察孔,孔内的颜色表示蓄电池的状态,绿色表示正常,黑色表示亏电,白色表示蓄电池已损坏,应尽快更换。

胶体电池主要优点:质量高,循环寿命长。胶体电解质可对极板周围形成固态保护层,保护极板避免因震动或碰撞而产生损坏,破裂,防止极板被腐蚀,同时也减少了蓄电池在大负荷使用时产生极板弯曲和极板间的短路,不至于导致容量下降,具有很好的物理及化学保护作用,是普通铅酸电池寿命的两倍。

使用安全,利于环保,属于真正意义上的绿色电源。胶体电池的电解质呈固态,密封结构,凝胶电解液,永不漏液,使电池内每一部位的比重保持一致。使用特殊的钙铅锡合金板栅,更耐腐蚀,充电接受能力更好。 采用超高强度隔板避免短路的产生。 进口优质安全阀,精确阀控调节压力。装备了过滤酸雾隔爆装置,更安全可靠。使用时无酸雾气体析出,无电解质外溢,生产过程中不含对人体有害元素,无毒,无污染,避免了传统铅酸电池在使用过程中电解质大量外溢渗透。浮充电流小,电池发热量少,电解液不发生酸分层。

深放电循环性能好。电池深放电后再及时补充电的情况下容量能100%得到回充,能迎合高频率、深程度放电的需要,因此其使用范围比铅酸蓄电池更广泛。

自放电小,深放电性能好,充电接受能力强,上下电位差小,电容量大。在低温启动能力,荷电保持能力,电解液保持能力,循环耐久能力,耐震动性能,耐温变性能等方面有显着提高。在20℃室温下储存2年,无需充电即可投入运行。

适应环境(温度)广泛。可在-40℃--65℃的温度范围内使用,尤其低温性能好,适用于北方高寒地区。抗震性能好,能在各种恶劣的环境下安全使用。不受空间限制,使用时可任意方位放置。

使用快捷方便,由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,因此无需均衡充电,也无需经常维护。

胶体蓄电池维护

清洁

经常保持蓄电池外表及工作环境清洁、干燥状态。

蓄电池的清洁应避免产生静电;

用湿布清洁蓄电池,禁止使用汽油、酒精等有机溶剂,也不要使用含这些物质的布抹电池。

检查与维护

为了了解电池和设备的运行状况和防止检查过程中电池意外损坏,机房UPS系统蓄电池、基站(包括室外MBO)和光缆无人站UPS系统的蓄电池维护作业项目及周期按下列方法定期检查电池并做记录。

1)在进行蓄电池检测时要遵循“查隐患、保安全”的原则;

2)要严格按照作业计划执行蓄电池的日常维护作业项目和性能分析。

3)严格遵循维护规程和蓄电池相关要求进行蓄电池的参数设置和相关操作。

4)做好安全防护工作,要戴好绝缘手套,并将金属工具进行绝缘处理。

5)使用符合检测要求的工具、仪表。

6)物理性检查项目

(1)检查极柱、连接条是否清洁,有否氧化或腐蚀现象,如情况严重,应作清洁及降阻处理。

(2)检查连接处有无松动,如有,应紧固。

(3)检查蓄电池极柱有否爬酸、漏液,安全阀周围是否有酸液逸出。

(4)检查蓄电池壳体有无损伤、渗漏和变形,极柱有无损伤、变形。

(5)检查蓄电池及连接处温升有无异常。

7)相关参数设置的检查和调整

(1)根据蓄电池的技术参数和现场环境条件,检查蓄电池的浮充、均充电压、浮充电流是否正常,发现异常及时处理。

(2)检测蓄电池组的充电限流值设置是否正确,发现异常,及时调整。

(3)检测蓄电池组的告警电压(低压告警、高压告警)设置是否正确,发现异常,及时调整。

(4)如设有蓄电池组脱离负载装置,应检测蓄电池组脱离电压设置是否准确,发现异常,及时调整。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)