处理中...

电子镇流器烧坏的原因分析

时间:2020-01-07 17:23:14 来源:网络整理 有0人参与

更多

与电子整流器相对应的是电感镇流器,即传统式镇流器。她采用电子技术来驱动电光源,从而产生照明。结构简单,体积小,便于安装,性能也较传统镇流器稳定,并可代替传统照明设备中的启辉器的作用,比如灯管的闪烁,亮度不够等情况都有良好的改善。

实物图

这是常见的一款电子镇流器,飞利浦EB-C118型号电子镇流器,接线方式如上图,输入工频220V交流电压,电流约0.17A。

原理图

工频交流电220V经过整流后变为直流电源,约为300V左右,在经过滤波,串联谐振等环节,得到高频交流电压,实现了工频50Hz交流电到几十KHz高频交流电的转化,此交流电作用在灯管两端,通过电感L3和L4为灯管提供启辉电压,电容C6不断充电,当其两端电压达到日光灯的放电电压时,日光灯管启辉点亮。

当日光灯正常发光后,由于交流工频电源源不断的流过电感线圈,产生阻碍电流方向变化的电动势,此时镇流器起到了限流的作用,启辉器也失去作用,通过线圈的自激振荡源源不断的为灯管提供稳定的电压。

损坏原因

可能原因:

电网不稳定造成整流电路二极管击穿;

滤波电容C1和C2质量问题或者耐压等级不足,造成容量急剧减小;

开关管Q1和Q2击穿;

谐振电容C4和C5损坏;

理论上当镇流器内部元件选择合适时,是不会频繁损坏的,在确保灯管,镇流器等相关接口接触良好无松动且周围无大功率和强电磁干扰存在时,若仍然频繁损坏,就是镇流器质量问题,可选择质量好其他品牌的镇流器试试。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)