处理中...

电子镇流器的基本原理及具有哪些优势

时间:2020-01-07 17:18:49 来源:网络整理 有0人参与

更多

电子镇流器,是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光灯越来越多的使用电子镇流器,轻便小巧,甚至可以将电子镇流器与灯管等集成在一起,同时,电子镇流器通常可以兼具启辉器功能,故此又可省去单独的启辉器。

电子镇流器由于采用现代软开关逆变技术和先进的有源功率因数矫正技术及电子滤波措施,具有很好的电磁兼容性, 降低了镇流器的自身损耗。

由于气体放电灯(如荧光灯、霓虹灯、金卤灯等)是一种具有V-I特性的负阻性电光源,即为负值,当灯电流上升时,灯管的工作电压下降,但是供电电压不会下降,多出的这点电压加到灯管后会使灯电流进一步上升,如此循环,终烧坏灯管或灯管熄灭,所以要使灯管正常工作,应配以镇流元件,用以限制和稳定灯电流。这个限流装置叫做镇流器。

气体放电灯常用的镇流器有两种:电感式镇流器和高频交流电子镇流器。由于电感式镇流器工作在工频市电频率,体积大、笨重,还需消耗大量铜和硅钢等金属材料,散热困难、工作效率低、灯发光有频闪,所以一些电光源界的科技工作者纷纷寻找新的镇流方法,而高频交流电子镇流器就是一种有效方法。

电子镇流器是一个将工频交流电源转换成高频交流电源的变换器,其基本工作原理是:工频电源经过射频干扰(RFI)滤波器,全波整流和无源(或有源)功率因数校正器(PPFC或APFC)后,变为直流电源。通过DC/AC变换器,输出20K-100KHZ的高频交流电源,加到与灯连接的LC串联谐振电路加热灯丝,同时在电容器上产生谐振高压,加在灯管两端,但使灯管“放电”变成“导通”状态,再进入发光状态,此时高频电感起限制电流增大的作用,保证灯管获得正常工作所需的灯电压和灯电流,常增设各种保护电路,如异常保护,浪涌电压和电流保护,温度保护等等。

应用:

1、一拖一、一拖二灯箱专用电子镇流器是专门为户外灯箱,广告牌而设计的。

2、一拖一、一拖二普通型电子镇流器适用于各种普通照明场合灯具的安装与更换;

3、 环形灯电子镇流器是专门为环形灯而设计,它适用于安装在吸顶灯具内,如家庭阳台照明、走道照明、楼梯通道照明及其它公共场所照明。

4、 石英杀菌灯镇流器是专门为35W-60W的低压石英杀菌灯而设计的,用它配用的下射灯寿命长(是白炽灯的4倍)亮度高、色温恒定、体积小,可用于商店、展示橱窗、展览馆、珠宝店、酒吧、博物馆、专卖店等处的一般照明或特殊区的重点照明。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)