处理中...

FFC连接器与FPC连接器的区别和常用类型

时间:2020-01-03 15:11:14 来源:网络整理 有0人参与

更多

当今的连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,就有各种不同形式的连接器。FFC连接器是柔性扁平电缆连接器,它是一种用PET绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线,通过高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆,具有柔软、随意弯曲折叠、厚度薄、体积小、连接简单、拆卸方便、易解决电磁屏蔽(EMI)。下面主要讲的是FFC连接器与FPC连接器有什么区别,和FFC连接器常用到的类型。

FFC连接器与FPC连接器的区别

FFC连接器是柔性扁平电缆连接器,FPC连接器是柔性印制线路,从他们两种连接器的制造上面来讲的话,他们线路形成的方式是不同的:

1、FFC是用上下两层绝缘箔膜中间夹上扁平铜箔,成品较简单,厚度较厚。

2、 FPC 是用化学蚀刻的方式把FCCL(柔性覆铜箔)处理得到线路走型不同单面双面以及多层结构的柔性线路板。

从价格上说,自然FFC连接器便宜得多,如果考虑到生产成本的话,更多企业会喜欢使用FFC连接器的相关设计。

FFC连接器7种常用类型

A型:两端连接且补强板粘贴在绝缘胶纸上;

B型:补强板交叉直接粘贴在绝缘胶纸上;

C型:两端补强板直接粘贴在导体上;

D型:两端补强板交叉直接粘贴在导体上;

E型:一端补强板贴在绝缘胶纸上,另一端直接焊锡;

F型:两端补强板直接贴在绝缘胶纸上,内部一半剥离;

G型:两端直接焊锡。

总体来说当今的FFC连接器技术的发展呈现有以下特点:信号传输的高速化和数字化、各类信号传输的集成化、产品体积的小型化微型化、产品的低成本化、接触件端接方式表贴化、模块组合化、插拔的便捷化等等。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)