处理中...

什么是射频连接器及射频连接器作用

时间:2020-01-03 15:08:46 来源:网络整理 有0人参与

更多

什么是射频连接器?射频连接器定义为:通常装接在电缆或设备上,供传输线系统电连接的可分离元件。从该定义可以看出,它具有“可分离元件”这一连接器的共同特征。“传输线系统”指微波传输系统,常见的传输线结构形式如下图所示:

以常用的同轴线为例,同轴线的主模为TEM波,场分布见下图:

其传输的电磁波,是由同相且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性。

电磁波是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,电磁波的电场方向,磁场方向,传播方向三者互相垂直,电磁波没有纵向分量,是横向电磁波。

射频连接器分类及用途说明

射频连接器主要分为射频同轴连接器、射频三同轴连接器和双芯对称射频连接器三大类。主要用途如下:

1、射频同轴连接器:主要用来传输横向电磁波(TEM波);

2、射频三同轴连接器:主要用于对屏蔽效率有更高要求的场合,传输横向电磁波(TEM波)或传输脉冲波;

3、双芯对称射频连接器:主要用来传输速率不太高的数字信号。

1)射频同轴连接器的主要性能参数包括特性阻抗、使用频率、回波损耗、插入损耗、隔离度、射频泄露、相位一致性、三阶互调等。

2)射频同轴连接器常用材料及镀层

射频连接器主要由外导体、内导体和绝缘支撑介质等零部件组成,其常用材料如下:

★外导体:不锈钢钝化、铜合金镀金、铜合金镀镍、铜合金镀三元合金等;

★内导体:铜合金镀金、铜合金镀银等;

★绝缘支撑介质:PTFE、PEI、LCP等。

射频连接器主要规格

阻抗:几乎所有的射频连接器和电缆被标准化为50Ω的阻抗。的例外普遍是75Ω系统通常用于有线电视安装。它也是重要的射频同轴电缆连接器具有相匹配的电缆的特性阻抗。如果不是这样,一个不连续性被引入和损失可能导致。

VSWR(电压驻波比):在理想情况下应该是团结,良好的设计和实施能保持VSWR低于1.2在感兴趣的范围内。

频率范围:现在大多数射频工作是在1至10GHz的范围,因此,连接器必须在这个区域的低损失。对于10GHz以上的情况下-有很多工作,现在在10至40GHz范围内的事情的-有其中选择较新的连接器。他们是昂贵的,因为是电缆本身。

插入损耗:这是在感兴趣的频率范围内的连接器损耗。损失通常在0.1和0.3分贝。定如何临界每瓦(或分数瓦)是在大多数设计中,即使是这样的小的损失,必须小化,计入链路损耗预算。它在低噪声前端,当信号强度和信噪比低尤为重要。

运转周期:有多少连接/断开周期可以连接承受,仍然符合其规格?这通常是在500或1000个循环。螺纹连接器,供应商指定的紧固力矩是在维持性能和可靠性的重要因素。

功率:电源处理由两个电阻损耗(加热)和绝缘击穿确定。虽然甚至几十年的设计主要是前处理几十瓦多,今天的设计界侧重于低功耗设备,如手机,微微蜂窝和毫微微蜂窝基站,视频接口,RF和小玩意。这些是在副1W范围,所以连接器可以小得多并且其额定功率是更小的约束。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)