处理中...

fpc连接器结构及原理

时间:2020-01-02 17:01:29 来源:网络整理 有0人参与

更多

FPC翻译成中文就是:柔性印刷电路板,通俗讲就是用软性材料(可以折叠、弯曲的材料)做成的PCB)连接器用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接,主要以0.5mm pitch产品为主。0.3mm pitch产品也已大量使用。

随着有LCD驱动器被整合到LCD器件中的趋势,FPC的引脚数会相应减少,市场上已经有相关的产品出现。从更长远的方向看,将来FPC连接器将有望实现与其它手机部件一同整合在手机或其LCD模组的框架上。

产品主要应用于各种数码通讯产品、便携式电子产品、电脑周边设备、测量仪器、汽车电子等领域,如手机、数码相机、笔记本电脑、MID、MP3\4\5、掌上游戏机、音响系统等。

FPC连接器,接触3mm的印刷电路板的安装高度,下,翻转锁(一触式旋转系统),防止脱落和FPC的斜交配,弹性针设计,可在零中频和非ZIF,可在0.3,0.5,1.0, 和1.25mm的中线现有锡铅或无铅表面贴装,四洞,垂直和直角可用的栈顶或底部接触。

fpc连接器特性

fpc连接器的翻开应向小型化,由于很多产品面临更小和简练的翻开,fpc连接器的使用要求上就会愈加精密,如线对板的常用的都选择小距离0.6mm和0.8mm、高密度、高速传输、高频方向翻开。小型化是指fpc连接器基地距离更小,高密度是完成大芯数化。

高密度fpc连接器有用触摸件总数达600芯,专用器材多可达5000芯。高速传输是指现代计算机、信息技能及网络化技能央求信号传输的时标速率达兆赫频段,脉冲时间到达亚毫秒,因而央求有高速传输fpc连接器。高频化是为习气毫米波技能翻开,射频同轴连接器均已进入毫米波作业频段 。

FPC连接器结构原理

经常和fpc连接器打交道的用户,了解一些fpc连接器结构原理的知识是非常有必要的,那么fpc连接器的结构原理是怎么样的呢,下面小编就来为您科普一下fpc连接器结构原理这方面的内容。

FPC连接器可实现薄型化,并且为抑制连接器之占用面积,而谋求小型化,高频信号传输的连接器,此连接器包含四部分组成,分别是胶芯、舌片、端子、焊接片,下文中是这四部分的知识讲解;

1.FPC连接器胶芯的功能是保护端子,绝缘,连接时之导正,提供机构强度等,FPC连接器胶芯的制造过程一般是使用注塑工艺,材质多为PA9T材料。

2.FPC连接器舌片的功能是压接排线,绝缘,连接时之导正,提供机构强度等,FPC连接器舌片的制造过程一般是使用注塑工艺,材质使PA10T、PPS材料。

3.FPC连接器端子的功能是电子信号之导体传输,制造过程是使用冲压+电镀工艺(镀金或镀锡,提升产品的焊接能力),材质使用磷青铜C5191材料。

4.FPC连接器焊接片的功能是元件定位、固定、增加强度等,制造过程也是使用冲压+电镀工艺(镀金或镀锡,提升产品的焊接能力),材质使用青铜C2680材料。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 fpc连接器