处理中...

浅谈线对板连接器中的贴片连接器

时间:2020-01-02 16:58:54 来源:网络整理 有0人参与

更多

连接器的种类繁多,按照外形可分为:圆形连接器、矩形连接器、方形连接器、定制化连接器等。按接触体端接形式:压接,焊接,绕接;螺钉(帽)固定;根据连接方式可分为:板对板连接器(B to B)、线对板连接器(W to B)、线对线连接器(W to W)。我们今天就来谈一谈线对板连接器中的贴片连接器。

表面焊贴装技术自50年代就开始被有些厂商使用。但贴片连接器的使用却是近期才开始,并逐渐被厂家重视起来。出现这种情况是源于SMT连接器面临的技术难题以及未能察觉到贴片连接器可以有效节省板路的面积。随着人们发现贴片工艺可以为厂商提高生产效率和降低成本还能缩小板路面积,提高设计灵活性等特点从而使得贴片连接器广泛使用起来。

贴片连接器分为:卧贴连接器(SMT)和立贴连接器(DIP)。SMT一般贴装的是无引脚或短引线表面组装元器件,需要先在线路板上印刷锡膏,接着通过贴片机贴装,然后通过回流焊固定器件。而DIP焊接的是直插形式封装的器件,通过波峰焊或人工焊接固定器件。

贴片连接器过炉温260°以上3-5s。贴片连接器的组成:塑胶件和pin针,塑胶件的材质一般是PA6T和PA9T,都是耐高温的材质。贴片连接器一般应用于高速公路摄像头、立体直流电风扇、智能电子、空调、高清液晶电视机、笔记本电脑等各领域中。其中Pin的材质一般是黄铜、青铜、磷青铜等。镀层一般为镀金(半金)或者镀锡等。Pin针的镀层作用是抗氧化、提高导电性能、提高信号的传输速度。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)