处理中...

热敏电阻分为哪三类

时间:2019-12-27 16:43:35 来源:网络整理 有0人参与

更多

热敏电阻的市场应用率是很高的,在很多行业领域中都有所应用。其采用不同的材料制作可以呈现出不同的性能与优势。那么热敏电电阻材料可以分为哪几类呢?不妨跟随小编一起来探究一下吧。

热敏材料一般可分为半导体类、金属类和合金类三类,现分别简述如下:

1、半导体热敏电阻材料

这类材料有单晶半导体、多晶半导体、玻璃半导体、有机半导体以及金属氧化物等。它们均具有非常大的电阻温度系数和高的龟阻率,用其制成的传感器的灵敏度也相当高。按电阻温度系数也可分为负电阻温度系数材料和正电阻温度系数材料。在有限的温度范围内,负电阻温度系数材料a可达-6*10-2/℃,正电阻温度系数材料a可高达-60*10-2/℃以上。如饮酸钡陶瓷就是一种理想的正电阻温度系数的半导体材料。

2、金属热敏电阻材料

此类材料作为热电阻测温、限流器以及自动恒温加热元件均有较为广泛的应用。如铂电阻温度计、镍电阻温度计、铜电阻温度计等。其中铂侧温传感器在各种介质中(包括腐蚀性介质),表现出明显的高精度和高稳定的特征。但是,由于铂的稀缺和价格昂贵而使它们的广泛应用受到一定的限制。铜测温传感器较便宜,但在腐蚀性介质中长期使用,可导致静态特性与阻值发生明显变化。

3、合金热敏电阻材料

合金热敏电阻材料亦称热敏电阻合金。这种合金具有较高的电阻率,并且电阻值随温度的变化较为敏感,是一种制造温敏传感器的良好材料。作为温敏传感器的热敏电阻合金性能要求如下:

(1)足够大的电阻率;

(2)相当高的电阻温度系数;

(3)具有接近于实验材料线膨胀系数;

(4)小的应变灵敏系数;

(5)在工作温度区间加热和冷却时,电阻温度曲线应有良好的重复性。

热敏电阻的材料分类就介绍到这里。不同材料呈现出的优势和性能有一定的差别。而且对于工作环境的要求也有所不同,因此在选择热敏电阻的时候需要根据实际需求以及相关参数来选购。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 热敏电阻