处理中...

发光二极管的工作条件

时间:2019-12-26 15:49:34 来源:网络整理 有0人参与

更多

半导体发光器件包括半导体发光二极管(简称LED)、数码管、符号管、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵管)等。事实上,数码管、符号管、米字管及矩阵管中的每个发光单元都是一个发光二极管。

LED发光原理

发光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光,如图1所示。

假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。除了这种发光复合外,还有些电子被非发光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再与空穴复合,每次释放的能量不大,不能形成可见光。发光的复合量相对于非发光复合量的比例越大,光量子效率越高。由于复合是在少子扩散区内发光的,所以光仅在靠近PN结面数μm以内产生。理论和实践证明,光的峰值波长λ与发光区域的半导体材料禁带宽度Eg有关,即λ≈1240/Eg(mm)式中Eg的单位为电子伏特(eV)。若能产生可见光(波长在380nm紫光~780nm红光),半导体材料的Eg应在3.26~1.63eV之间。比红光波长长的光为红外光。现在已有红外、红、黄、绿及蓝光发光二极管,但其中蓝光二极管成本、价格很高,使用不普遍。

LED的基本工作条件

LED是一种电流驱动的低电压单向导电器件,为保证LED正常工作,必须满足以下几个方面的基本要求。

(1)输入直流电压必须不低于LED的正向电压降,否则,LED不会导通而发光。

(2)采用直流电流或单向脉冲电流驱动,当驱动并联的LED或LED串时,要求恒流而不是恒压供电。

图1给出了随机抽取的6只白光LED(其中A商标和B商标各3只)的正向电流IF随正向电压TIE变化的关系曲线。如果用恒定电压驱动这6只(相并联)LED,它们之间的正向电流相差较大,例如用3.4V驱动,正向电流范围为l 0~44mA,这就使得各只LEDˉ的亮度和色度存在较大的差异。

LED所允许的额定电流(30mA)随温度的升高而减小,如图2所示。由该图可知,当环境温度升至50C时,额定电流降至20mA,在此情况下,为防止LED烧毁,驱动电流必须限制在20mA之内。因此,为避免LED的驱动电流超过额定值,影响其可靠性,同时为获得预期的亮度要求,保证各个LED亮度和色度的一致性,应采用恒定电流驱动方式,而不是恒压方式。

图1 6只白光LED的正向电流随正向电压变化的关系曲线

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)