处理中...

大功率三极管的结构,作用和分类

时间:2019-12-24 14:37:54 来源:网络整理 有0人参与

更多

大功率三极管一般是指耗散功率大于1w的三极管。可广泛应用于高、中、低频功率放大、开关电路,稳压电路,模拟计算机功率输出电路。

功率三极管的结构

常见的大功率三极管外形如图所示。它们的特点是工作电流大,而且体积也大,各电极的引线较粗而硬,集电极引线与金属外壳或散热片相连。这样金属外壳就是管子的集电极,塑封三极管的自带散热片也就成为集电极了。

大功率三极管的分类

大功率三极管根据其特征频率的不同分为高频大功率三极管(f(t)》3mhz)和低频大功率三极管 (f(t)《(3mhz)。  常用的高频大功率三极管有3da87、3dal51、3dal52、3da88、3dag3、3da30、3dal4、3da41、3dal、3da2、3da3等。  常用的低频大功率三极管有:3ddl2、3ddl3、3ddl4、3ddl5、3dd50、3ddl00、3dd52、3ddlo2、3dd205、3dd207、3dd301、3cd6、3cd3o、dd0l、dd03等。

大功率三极管的应用

高频大功率三极管主要用于功率驱动电路、功率放大电路、通信电路的设备中。低频大功率三极管的用途很广泛,如电视机、扩音机、音响设备的低频功率放大电路、稳压电源电路、开关电路等。

大功率三极管的检测

利用万用表检测中、 小功率三极管的极性、 管型及性能的各种方法, 对检测大功率三极管来说基本上适用。 但是, 由于大功率三极管 —2— 的工作电流比较大, 因而其 pn 结的面积也较大。 pn 结较大, 其反向饱和电流也必然增大。 所以, 若像测量中、 小功率三极管极间电阻那样, 使用万用表的 r× 1 k 档测量, 必然测得的电阻值很小, 好像极间短路一样, 所以通常使用 r× 1 0 或 r× 1 档检测大功率三极管。

三极管的放大原理

1、发射区向基区发射电子

电源Ub经过电阻Rb加在发射结上,发射结正偏,发射区的多数载流子(自由电子)不断地越过发射结进入基区,形成发射极电流Ie,同时基区多数载流子也向发射区扩散,但由于多数载流子浓度远低于发射区载流子浓度,可以不考虑这个电流,因此可以认为发射结主要是电子流。

2、基区中电子的扩散与复合

电子进入基区后,先在靠近发射结的附近密集,渐渐形成电子浓度差,在浓度差的作用下,促使电子流在基区中向集电结扩散,被集电结电场拉入集电区形成集电极电流Ic。也有很小一部分电子(因为基区很薄)与基区的空穴复合,扩散的电子流与复合电子流之比例决定了三极管的放大能力。

3、集电区收集电子

由于集电结外加反向电压很大,这个反向电压产生的电场力将阻止集电区电子向基区扩散,同时将扩散到集电结附近的电子拉入集电区从而形成集电极主电流Icn,另外集电区的少数载流子(空穴)也会产生漂移运动,流向基区形成反向饱和电流,用Icbo来表示,其数值很小,但对温度却异常敏感。

三极管的构成部分

比如NPN型三极管,由两个N区1个P区构成,也可分发射区、基区、集电区这三个区,它有三个集,每个区各引出一条脚,叫三个集,他们分别是基极d、发射极e、集电极c,所以从外形上看,三极管有三个脚。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)