处理中...

电子镇流器的优缺点

时间:2019-12-20 17:45:51 来源:网络整理 有0人参与

更多

电子镇流器是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光灯越来越多的使用电子镇流器,轻便小巧,甚至可以将电子镇流器与灯管等集成在一起,同时,电子镇流器通常可以兼具启辉器功能,故此又可省去单独的启辉器。电子镇流器还可以具有更多功能,比如可以通过提高电流频率或者电流波形(如变成方波)改善或消除日光灯的闪烁现象;也可通过电源逆变过程使得日光灯可以使用直流电源。传统电感式整流器的一些缺点使它正在被日益发展成熟的电子镇流器所取代。

使用半导体电子元件,将直流或低频交流电压转换成高频交流电压,驱动低压气体放电灯(杀菌灯)、卤钨灯等光源工作的电子控制装置。应用广的是荧光灯电子镇流器。电子镇流器由于采用现代软开关逆变技术和先进的有源功率因数矫正技术及电子滤波措施,具有很好的电磁兼容性, 降低了镇流器的自身损耗。

电子镇流器优点

(1)节能。荧光灯的电子镇流器,多使用20—60khz频率供给灯管,使灯管光效比工频提高约10%(按长度为4尺的灯管),且自身功耗低,使灯的总输入功率下降约20%,有更佳的节能效果。

(2)消除频闪,发光更稳定。有利于提高视觉分辨率,提高功效;降低连续作业的视觉疲劳,有利于保护视力。

(3)起点更可靠。预热灯管后一次起点成功,避免了多次起点。

(4)功率因数高。符合国家标准的25W以上的荧光灯,其功率因数高于0.95。但应注意,国家标准对25W以下的灯管规定的谐波限值很高,以致使其功率因数下降到0.7—0.8。

(5)稳定输入功率和输出光通量:高品质产品有良好的稳压性能,在电源、电压偏差很大时,仍能保持光源恒定功率,稳定光照度,有利于节能。

(6)延长灯管寿命。高品质产品的恒功率和灯管电流下降,以及起点可靠等因素可使灯管寿命延长。

(7)噪音低。高品质电子镇流器噪音可达35db以下,人们感觉不到噪音。

(8)可以调光。对于需要调光的场所,如:原使用白炽灯或卤钨灯调光的场所,代之以高效荧光灯配可调光电子镇流器,可实现在2%—100%的大范围调光。

需要注意的是,只有设计优良的电子镇流器才能发挥以上各种优点。虽然都是电子镇流器,用于金卤灯的电子镇流器要比用于荧光灯的复杂很多,或者说几乎完全不一样。如果设计或制造工艺不到位,一个非常小的疏漏,都会造成故障。

电子镇流器缺点

对启动条件的要求:

①温度:电感式镇流器由于在启动时激发的能量小。所以必须在10℃以上才能正常启辉,而电子镇流器在-25℃时仍能正常启动。

②电压电感式镇流器在电源电压小于180 V时不能启辉电子镇流器在电网电压为100 V时仍能正常启动。

对灯管寿命的影响:

(1)启辉过程对灯管寿命的影响电感式镇流器往往要启辉好几次才能将荧光灯点亮,而荧光灯每启辉一次就要缩短2h寿命电子镇流器无论是在低温或低电压情况下,都是经过灯丝预热后一次启动。

(2)电网电压波动对灯管寿命的影响电感镇流器配合荧光灯工作时。荧光灯的灯电流随着电网电压的变化而变化当电网电压偏低时,灯电流也随着降低。灯电流的降低将造成灯丝加热不足。灯丝电子粉溅射。造成灯管两端发黑和缩短灯管使用寿命。当电源电压偏高时灯电流也随着上升,灯电流过大将造成灯丝电子粉和荧光粉过早衰竭而缩短灯管寿命。电子镇流器能做到在135~250 V的电网电压范围内灯电流不变使荧光灯始终工作于状态,从而大幅度地提高灯管的使用寿命。

镇流器对环境的影响:

(1)噪声电感镇流器噪声大。

(2)频闪用电子镇流器可以减轻灯光的频闪。

(3)温升电感镇流器自身损耗较大,工作时温度很高;电子镇流器的表面温度一般都在50℃左右。

(4)电磁波干扰电子镇流器工作时产生的电磁干扰小。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)