处理中...

电子镇流器坏了怎么换

时间:2019-12-20 17:43:32 来源:网络整理 有0人参与

更多

更换损坏的日光灯电子镇流器

1.首先检查问题所在。当日光灯不亮的时候,不要更换所有的东西,包括日光灯,启动器和镇流器。首先你需要检查到底是不是日光灯灯管的问题,简单的方法就是把日光灯卸下来安装到其他的镇流器上面。一般情况下如果是灯管损坏的话,灯管两头一般都会发黑。如果安装到其他的灯具中发现灯管能够亮,那就要进行下一步,检查启动器,检查方法等同于检查灯管,直接安装到另外一个灯具上。如果仍然能够工作,那基本上就是镇流器的问题了!记住,别一次更换所有的东西

2.安全!确保更换所有的东西前一定要断电,千万别被电了。

3.更换日光灯灯管!

如何更换呢?首先要看你是什么灯,如果是节能灯,要先把灯罩取下,然后根据灯的形状,买一个新的换上。好是卸下旧的后,拿着去买,可以保证不会买错,因为节能灯型号比较多。如果是老式的日光灯,我记得是转一下,就可以取下,买一个新的,相反方式按上去即可。更换时务必记得切断电源,其实只要确保灯的开关是关上的就可以。

4.更换日光灯电子镇流器!坏了,直接买个新的回来更换,买就买飞利浦的,不是崇洋媚外,而是质量确实不错。一定要按照标签上的接线图安装,否则就会损坏镇流器。方法如下:

(1)在一端的那两根接电源(一般都比另外四根线较粗一些,且是红色的),

(2)另一端的的那四根(一样粗的)接灯管,从四根线的中间分,两根接一端,另两根接另一端。

这是正常接法,但也一些厂家把电源线设计在四根线的那一端,不过只要区分出那两根是电源线就容易了。电源线通常较粗且是红色。

电子镇流器坏了如何修理

如今日光灯、节能灯都普遍采用电子元器件(俗称电子镇流器),代替了传统的电感式镇流器。由于它成本低于传统电感式镇流器,且重量轻、体积小、便于安装,所以越来越多受到人们的青睐。但是一些小作坊生产厂家,为了追求利润化,对于电子元器件的选购都不是十分严格。这就造成许多采用电子镇流器灯具因它出故障,而去照明功能。

其实这些电子镇流器的损坏,只是某个电阻、电容和晶体三极管损坏而以。对于有电子维修的人来说,把它重新检查维修一下,用不了多少钱,它可以重获新生。这本身不是钱多钱少的问题,在修理的过程中,不断可以学习很多书本上介绍的多,实际动手DlY少的问题。学习电子技术就是从简单到复杂,一步一步慢慢走出来的,本人有切身体会。

下面就提问者所说;“电子镇流器坏了如何修理”来给大家分享一下经验。 首先给大家介绍一个常用的电子镇流器的工作原理电路图。

从电路图来看它的结构,它由四部分电路组成。

电源电路、启动电路、高频自激振荡电路和串联谐振电路组成。

交流AC220V电源经FU(保险管或者保险电阻),由D1~D4(1N4007)整流、C1(10uF/400V电解电容),形成DC300V的直流电压。→由电阻R6(0.25W/610KΩ)、D9(DB3 双向触发二极管)组成启动电路,整流后的直流电经过R6对C7(100V/273J)充电,当C7两端电压充到D9的转折电压后,触发二极管D9导通,→C7经D9向三极管T2(T1、T2为D13005)的基极b放电,使T2导通后迅速达到饱和导通状态。 由T1、T2、C4、C2(C4为47nJ/400V、C2为4.7nJ/1200V)高频变压器和L(电感量3.2mH)组成高频自激振荡电路,当T2导通,T1截止时,电压向C4、C2充电。流经高频变压器初级线圈LA中的充电电流逐渐增大,当LA电流增大到一定程度时,变压器的磁芯达到饱和,C4上电荷不再增大,流过L的电流开始减小。这时,次级线圈LB、LC的电压极性发生倒相180度变化,使LC中感应电动势上负下正,LB中的感应电动势上正下负,这样就迫使T2由导通变为截止,T1由截止变为导通。C4开始放电,当放电电流增大到一定程度后,变压器磁芯又发生饱和,使LB、LC的电压极性又发生倒相180度变化,LB上的感应电动势的方何为上负下正。LC上的感应电动势的方向为上正下白,这又迫使T2由截止变为导通,T1由导通变为截止,这样T1、T2高频变压器控制下周而复始地(导通/截止),形成高频振荡,使灯管得到高频高压供电。 为了满足启动点亮灯管所需要的电压,电路设置了主要由C2和L等元件组成的串联谐振电路。D6、D7(1N4007)的作用分别是防止反向峰值电压击穿T1、T2、R3、R4(三极管发射极串联限流电阻、0.25W/1Ω)为负反馈电阻、。用于T1、T2的过电流保护。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)