处理中...
时间:2019-12-20 17:36:03 来源:网络整理 有0人参与
现在的荧光灯越来越多的采用电子镇流器。那么你知道电子镇流器对比电感镇流器有哪些优势吗?本文首先介绍了电子镇流器原理图,其次阐述了电子镇流器相对于代传统电感镇流器的优点,后介绍了电子镇流器取代电感镇流器的优势,具体的跟随小编来详细的了解一下。
电子镇流器原理图
由于生产厂家不同,不同品牌的电子镇流器的设计、制造工艺和质量也各不同,以下的原理图是日常生活中常见到的,如图03、04
图03的工作原理
该电子镇流器是双向二极管出发式,串联推挽开关振荡电路。开关管采用两只大功率塑封晶体三极管DK55。图中,VD1-VD4(常用IN4007)四只小型塑封晶体二极管构成桥式整流电路。交流市电经桥式整流后,在滤波电解电容C1两端得到208V的直流电压,该电压加至VT1与VT2的E极之间,该直流电压同时经过电阻R1对电容C2充电,当C2的电压上升到DB3双向二极管的转折电压16V-25V时,双向二极管被触发导通,触发二极管输出一锯齿波脉冲触发电压,这一触发脉冲电压加至VT2的基极,VT2导通,此时,C1上的280V直流电压经隔直电容C4、荧光灯管上端灯丝、串联谐振电容C5、灯管下端灯丝、镇流电感线圈L、震荡变压器的n1绕组、三极管VT2的CE极构成回路,开始对C4、C5充电,由于震荡变压器T的n2、n3绕组相位相反,此时VT2呈正向偏置而导通,VT1呈反向偏置而截止。当C4、C5充电结束时,回路的电流减小。
当电路的电流达到零时(电容器放完电时,由于线圈的自感作用,电路里的电流并不停止而是保持原来的方向继续流动),即n2、n3感应电势的极性反向,在正反馈的作用下,电路翻转,变为VT1导通、VT2截止,电容器C4、C5上储存的电能通过VT1的CE极放电,其回路为VT1的C极、隔直电容C4、荧光灯管上端灯丝、串联谐振电容C5、灯管下端灯丝、镇流电感线圈L、震荡变压器的n1绕组、三极管VT1的E极构成回路。C4、C5放电完毕后,电路又恢复振荡初始状态,VT2又导通、VT1又截止,C4、C5又开始充电,电路形成自激振荡。其振荡频率取决于C5的容量与L的电感量(振荡电路的频率取决于谐振电路的谐振频率)。
该镇流器初始振荡频率为30-40KHz,VT1和VT2交替导通,以给荧光灯管提供高频振荡能量。荧光灯管的灯丝串联在振荡电路中,在电路振荡的初始阶段,灯丝获得预热电能。灯管点燃前,电容器C5与电感L是一个串联谐振电路,在振荡电路振荡时,其输出的高频高压加于串联谐振电路,电路在达到谐振的情况下,镇流电感线圈L和谐振电容两端的电压比加入到串联谐振电路的电压要高,可达300伏以上,高频高压加于灯管两端使灯管迅速启辉点燃。灯管点燃后,灯管内阻降低,由于灯管并联在谐振电容C5的两端,随着荧光灯管的导通点燃,使串联谐振回路的Q值迅速下降,破坏了谐振(电路失谐),本振频率降低,振荡频率由30Hz降至15Hz左右,灯管两端电压随之降到100V左右。非饱和漏磁镇流电感线圈L此时只起到镇流的作用,维持灯管点燃。
电子镇流器相对于代传统电感镇流器的优点
用电子镇流器来取代传统电感镇流器是绿色照明工程的一个重要措施。因为电子镇流器与电感镇流器相比,有以下优点:
1、高功率因数:功率因数(cosΦ)是衡量发电利用率的一个重要指标,cosΦ越低,无功电流越大,能供给用户的实际功率越低。普通电感镇流器cosΦ在0.5左右,而电子镇流器可达到0.96,其电能利用率比电感镇流几乎提高了一倍,在同样的输出功率下,发电容量可降低一半。
2、发光效率高:因为电子镇流器是高频激励,使荧光灯的发光效率比使用电感镇流器时高很多。一般电子镇流器为68.9Lm/W,而电感镇流器只有50Lm/W。
3、无频闪:电感镇流器供电的日光灯有50Hz闪烁,严重影响作工者的视力。而电子镇流器在超音频下工作(人的耳朵能听到的频率范围为20Hz-20kHz),没有噪音,提高了环境的舒适感。
4、无噪声:因电感镇流器有铁芯,如工艺不当会发生50周交流蜂音,噪声刺耳,而电子镇流器在超音频下工作,就消除了频闪效应。
5、起动快速可靠:电感镇流器用双金属片启动,有触点接触火花及接触不良现象,且往往受气温和电网电压的影响,冬天气温低,启辉器不易起跳,用电高峰电网电压低时,也难起跳。因此使荧光灯多次启跳闪烁,造成灯管灯丝频繁受到冲击而过早损坏,而电子镇流器是用高频高电压使气体产生辉光放电,即使在-25℃的低温,120V的低压下,也能使灯管点燃,而且可一次性快速可靠地启动。
6、体积小、重量轻:电子镇流器因为没有铁芯和线圈,其重量只有电感镇流器的十分之一;体积也小,使整套灯具轻量化。
7、节电效果显著:一只40W荧光灯的电感镇流器,由于自身铁芯和线圈物铁损和铜损占总功率的30%,其功率可达8~9W左右。而电子镇流器自身仅耗1~2W,加上荧光物质在高频下工作发光效率的提高,故采用电子镇流器可为用户节电30%左右。以节电30%计,一只40W荧光灯每天点灯6小时,一天可节电0.09度,一年节约电费可回收投资20元,其比电感镇流器所高出的投资一年后可回收。
电子镇流器取代电感镇流器的优势
1、节能
所有的镇流器都要消耗能量,可是电子镇流器在驱动相同的灯管的情况下相比电子镇流器而言会消耗更少的能量。
电子镇流器在高达20kHz的频率下驱动灯管,相比电感镇流器在100Hz的频率下驱动灯管而言,灯管发光率高达10%。实践证明,即在相同光输出情况下,电子镇流器可以向荧光灯输出更小的功率。
2、即时启辉
当你打开荧光灯的时候,它经常会在被点亮之前闪烁几次。
然而在电子镇流器驱动下的荧光灯由于电子镇流器启动时释放的能量大,一旦启动就会即时被点亮而没有闪烁。电子镇流器一个显著的用途就是能给灯的两端提供一个足够的启辉电压,使灯一次性点火成功。
电感镇流器需要多次启辉才能点亮灯管,这是因为电感镇流器在启辉的过程中不能一次为荧光灯提足够的启辉电压。同时在启辉的过程中由于灯电流不够,造成灯丝加热不足,灯丝电子粉溅射,造成灯管两端发黑和缩短灯管使用寿命
3、低温低压下启辉:
一个230V的电子镇流器可以在低至160V 甚至更低的电压下启动灯管但是电感镇流器至少需要200V的启辉电压。
电子整流器同时能够在低至-20C的气温下点亮灯管,这个特性对于较冷的地区或者较泠的冬天是比较理想的。
4、光质好
在电感镇流器驱动下的节能灯频闪是100Hz,成年人可能觉察不到,可是对小孩尤其是婴儿的眼睛伤害是比较大的。然而,在电子镇流器驱动下的节能灯频闪高达20000至40000Hz,远远高于婴儿眼睛的敏感范围,因此是无害的。 电感镇流器会产生频闪现象,在此环境下工作、学习视觉易疲劳。对高速旋转物体易产生错觉,存在事故隐患。采用电子镇流器可消除频闪,保护视力,市场销售的学生护眼灯就是采用电子镇流器配备三基色灯管设计生产的。高性能电子镇流器无频闪、无噪音、护眼护脑,与三基色灯管配套使用,显色性好,色彩逼真;高光效;光衰小;舒适;净化工作、学习、生活环境;提高工作效率,有利病人康复;尤其适用于病房、检查室等对照明要求高显色性的场所。
5、安全
电感镇流器依靠产生迅时高压去驱动灯管,当灯管变得难以启动的情况下,电感镇流器会继续尝试着去点亮灯管,此时电感镇流器会产生大量的热量,继而有火灾的危险。镇流器过热是全世界导致火灾的主要原因之一。由于更佳的设计以及电子镇流器内部的独有特性(元器件少,散热快等)以及工作时功耗低,产生的热量少, 电子镇流器不会过多产生热量。好的电子镇流器符合EMC要求,不会对周围环境造成电磁干扰,同时其本身也有很强的防干扰能力。
6、配套灯管寿命长
电感镇流器配合荧光灯工作时,荧光灯的灯电流随着电网电压的变化而变化。当电网电压偏低时,灯电流也随着降低。灯电流的降低将造成灯丝加热不足,灯丝电子粉溅射,造成灯管两端发黑和缩短灯管使用寿命。当电源电压偏高时,灯电流也随着上升,灯电流过大将造成灯丝电子粉和荧光粉过早衰竭而缩短灯管寿命。
电子镇流器另一个用途就是待灯点亮后能给灯两端提供一个大小合适的稳定的电流。大家知道,荧光灯的寿命取诀于灯管阴极的发射能力,而灯电流波峰(CF)比是影响灯管阴极发射能力以及稳定性的重要因素,国家规定小于或者等于1.7,CF越大,灯管受到损度越大,灯管发黑加快,寿命下降, 同时还会带来附闪动。好的电子镇流器灯电流波峰系数才能达到国家规定范围值。
7、高功率因素:
相比电感镇流器而言,电子镇流器有更高的功率因素(电子镇流器: PF= 0.95;电感镇流器: PF= 0. 4)。因此电子镇流器对供电系统产生更少的负面影响以及导致更少的线损耗。
8、安装简单
电子镇流器只需要连接两根输入线,以及两对输出线到灯管就可以了不用安装启辉器,诚少使用以及维护费用。
9、无噪音
启动的过程中,电子镇流器没有噪音而电感镇流器有很大的嗡嗡声,会对环境造成干扰。电感镇流器发出50Hz的低频噪声,易使人烦躁。耳鼻喉科听音室在采用荧光灯照明时,应使用电子镇流器,以防误诊;病房、候诊大厅在使用荧光灯时,不宜选用电感镇流器,主要考虑频闪和噪音等会引起病人的不适。教室,居室都应采用电子镇流器以获得一个好的生活以及学习环境。
10、质量轻
一个电感整流器重达700克,相比而言, 澳格兰电子镇流器只有120克之重。
云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)