处理中...

怎么判定保险丝好坏

时间:2019-12-20 17:23:07 来源:网络整理 有0人参与

更多

怎么判定保险丝好坏?按相关标准对其进行测试,美规按UL248-14,欧规按IEC60127的相关标准,没有专业的测试设备,很难对保险丝的所有特性都进行测试。一般情况对保险丝的时间电流特性,即过载测试,确认其熔断时间是否在标准规定的范围之内。

判别保险丝好坏的方法:

保险用万用表电阻档测一下:1欧以下都是好的,如果在几十欧以上的话就可以判断为坏的。还有一种是在家里没表的情况下可用下列方法但要注意安全:用电笔放在插座火线上检测是否有电,然后将保险一端放在电笔手按得一端,另一端用手接触;如果保险是好的话这时电笔应亮。

保险丝:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。

保险丝的选用

保险丝选用可依以下流程:

A. 确定安全标志:根据产品将销售的市场要求,选定保险丝的安全认证标志及安全标准。(UL标准或IEC标准保险丝)。

B. 确定外型尺寸:根据安装空间和确定的安全认证标志及安全标准,选定的保险丝的外型尺寸。

C. 确定型号:根据被保护回路的电流特性,选定保险丝的型号。例如, 被保护回路的电流特性为恒定电流,则选用快速熔断型。

D. 确定额定电压: 根据被保护回路的输入电压及使用要求,确定保险丝的额定电压。例如,被350V等;但考虑成本因素,不必选用过高的额定电压。

E. 确定小额定电流: 根据被保护回路的稳定工作电流及相类的使用折损系数,初步确定保险丝的额定电流。例如,被保护回路的稳态工作电流为1A,选用UL标准延时保险丝,工作环境温度约25·C,则保险丝的额定电流小选:1A*1.25=1.25A.

F. 确定保险丝管的小IT,根据被保护回路的浪涌IT,确定保险丝的IT.例如, 被保护回路的浪涌IT为1(AS),为保护保险丝的管能承受10万次以上的冲击,保险丝的IT应大于:1÷0.2=5(AS)。

G. 确定保险丝的额定电流:根据小额定电流和小IT值,查产品目录中对应型号规格,取即大于小额定电流值且其IT值也大于小IT值的初级额定电流规格为选用保险丝的额定电流。例如,根据以上小值,(1)如额定电流2.5A的IT为4.3AS,3A的IT为5.4AS,则取3A为选用保险丝的额定电流;(2)如额定电流2A的IT为5.3AS.则取2.5A为选用保险丝的额定电流。

开始—安规认证—额定电压—结构尺寸—分断能力—初步选定型号—选择额定电流—具体型号规格—测试—结束。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 保险丝