处理中...

常规汽车保险丝座尺寸

时间:2019-12-20 17:17:32 来源:网络整理 有0人参与

更多

汽车保险丝座是指安装汽车保险丝的座子,汽车保险丝座可分为:面板安装汽车保险丝座;引线式汽车保险丝座;汽车保险丝夹。面板安装汽车保险丝座多用于汽车电器上,诸如汽车功放,汽车音箱,汽车DVD等。

保险丝座指用于安装保险丝的座子,

保险丝座大类可分为:面板安装保险丝座、PCB安装保险丝座、引线式保险丝座及汽车保险丝座;面板安装保险丝座(多用于电器设备,诸如功放、DVD、音箱、按摩椅等电器设备);引线式保险丝座(多用于小家电的连接和工业机械线束上);PCB保险丝座(多用于小家电控制板上)及保险丝夹(多用于小家电控制板上)。汽车保险丝座可分为引线式汽车保险丝座(多用汽车和工业机械线束上);面板安装汽车保险丝座(多用于汽车电器上,诸如汽车功放、汽车冰箱、汽车DVD等)及汽车保险丝夹。保险丝座都有耐电流,耐电压,及防火等级等要求,一般都需要通过UL CSA VDE ROHS等安规及欧盟认证。

按安装保险丝的分类,可以分为保险管座和保险片座

按保险丝大小分,可以分为大号保险丝座,中号保险丝座,小号保险丝座

按材质分,可以分为塑胶保险丝座,电木保险丝座

按环保分,可以分为环保保险丝座,非环保保险丝座

按安装方式分:可以分为引线式保险丝盒和电路板式保险丝座,仪表面板安装保险丝座

常用的型号有(为适用保险丝管尺寸):5×20mm保险丝座、6×30mm保险丝座;

汽车保险丝座有(适合插片型号):小号插片保险丝座、中号插片保险丝座、大号插片保险丝座。

以上为常用,保险丝座的选用要看自己适合了,主要看安装大小、适合保险丝管大小、形状及其性能。

保险丝座的改进结构

保险丝座的改进结构,特别指具有显示保险丝状况的、并且无须更换其自复式保险丝的保险丝座。其包括:一具有数个分别彼此相通的螺孔与的导通体,各螺孔螺入一抵接螺;数个各具彼此相通的一螺孔与一插孔的第二导通体,各螺孔螺入一抵接螺;数个都以电性连接方式连接于该导通体与各第二导通体之间的自复式保险丝;一顶侧固设有该、二导通体的基座;一盖覆于该基座上的上盖;及一固设于该上盖并且设置有数个发光组件的电路板,其与该导通体及各第二导通体形成电性连接。

常规汽车保险丝座尺寸多大

汽车保险丝又从1A,2A,3A,4A,5A-40A均可以生产且颜色不一样。

大家也许都知道汽车保险丝分为几种颜色,那么现在下图所展示的就是多种颜色当中的几种。

汽车保险丝不同的电流分为不同的颜色,熔丝的粗细也是不一样的。

汽车保险丝有两个重要的工作参数,一个是额定电流;一个是额定电压,使用的时候要根据电路的电流和电压来选择相对应的保险丝。

在结构上,一般汽车保险丝采用的插片式的设计,汽车保险丝拥有工程塑料外壳,包裹着锌制成的熔体结构,金属熔体和插脚连接。

保险丝座检测方式

保险丝安全规格,大多数微型保险丝都取得了的UL248或是IEC127认证,这种规格规定了下述这些内容l按额定电流通电1小时不熔断。

l按额定电流通电时的温度上升《Δ75℃。l在通以2倍额定电流情况下,1分钟之内熔断。l加上额定断路容量时,不会连续地产生飞弧或引燃。※我们可以参照上述方式进行产品测试补充说明:

1.温度及电压测试:利用电源供应器施加电压、电流于保险丝上。固定电压为220伏特,而电流从2安培开始供应,每隔4-5分钟增加间隔2安培至10安培额定电流通电时的温度上升《Δ75℃。

2.熔断时间测试:利用秒表来纪录观察给予2倍额定电流及其余电流值,测量会熔断所需的时间,在通以2倍额定电流情况下,1分钟之内熔断,并拍下熔断前后的情形。

3.保险丝样本测试其中,不论是2倍额定电流或是供应其他电流值,皆实验三个相同规格的保险丝样本,以平均熔断的时间。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)