处理中...

保险丝电阻怎么看

时间:2019-12-20 17:13:04 来源:网络整理 有0人参与

更多

在开关电源电路里,一般的保险管(保险丝、保险电阻====)一般用于电源输入端,串联在电源输入端的线路上,当电源的电路有过流性故障时保险管会熔断,断开电源输入电路,以免发生大面积的元件损坏,它在线路板上的标志一般是FUSE,符号为类似于电阻的标志,不过它的端子引线是穿过矩形框的(电阻的标志不穿过)。我说你基础很少并不是说你没这个本事,而是电真的很危险,保险丝都是在市电这边的,一不小心就电上了如果机内的故障还不排除你就换保险上去,很可能再爆一次,假如你换上去的保险丝额定值太大,爆的就不是保险丝了,你会看到一块黑板。

各个领域的保险丝电阻是多少

保险丝有电阻值,其实就连导线也有电阻,只是导线的电阻很小(导体的性质),在一般的电路计算中,我们通常不计,但保险丝的电阻明显要比等长导线的电阻要大,这样它才能起到保护电路的作用。

保险丝上标有“5A 250V”,说明保险丝允许通过的电流为5A,称为额定电流;允许通过的电压250V,称为额定电压。如果电流或电压超过额定值,保险丝就会熔断,使电路断路,从而保护了用电器(如果没保险丝,用电器可能被烧坏)。

保险丝熔断和原理是焦耳定律。焦耳定律:电流通过导体产生的热量跟电流的平方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电的时间成正比。焦耳定律数学表达式:Q=I?Rt,导出公式有Q=UIt和Q=U?2/R×t。保险丝中电流所做的功全部产生热量,即电能全部转化为内能,这时有Q=W。所以,当I或U大于额定值后,Q就变大,使保险丝不能及时散热而过热,终熔断。

一般情况,当电路电流或电压超过额定值时,保险丝不会马上熔断,因为保险丝都允许通过更大点的电流或电压值,允许短期的超额工作状态。也就是说,如果你发现了电路电流或电压不正常,你还有纠错的机会,但对于事故性的失误(如干线短路),可能保险没来得及丝熔断就使电线着火了,只能事先注意防范,没有后悔的机会了。

保险丝由电阻率比较熔点较低铅锑合金制导线叫做保险丝。 电压定电阻比较越能检测超工作范围微电流电阻需要较电流才能熔断能烧毁电器没熔断。些原理利用电流热效应保险丝控制通电流允许电流通情况根据公式Q=IRT电阻产更热量更易熔断安全起保护作用,和焦耳定律有一定关系,可生活中的事情没那么简单,保险丝既不能大也不能小,过大容易烧毁家庭中的电线甚至引起火灾,过小则易熔断造成不必要的麻烦。

保险丝能直接看导线道理简单额定电流内候保险丝确同导线即便能其看做导线导线横截面积越导电电流越保险丝则同规保险丝都0.023欧姆电阻且同横截面积导线面前同电流、电压保险丝温度高于导线同横截面积同电压、电流保险丝通电压、电流低于导线忽略电压情况且电流仅保险丝耐限电流2.3%才保险丝同等于导线看待例额定电压12v1A保险丝放380V电路且电路电流仅20毫安保险丝相于导线类推保险丝并联灯泡:电流低于保险丝额定电流灯泡仅微弱电压、电流(类似短路)电流超保险丝额定电流灯泡亮保险丝烧断

保险丝参数介绍

一、额定电流:

又称保险丝的公称工作电流,代号是In,保险丝的额定电流是由制造部门在实验室的条件下所确定的。额定电流值通常有100mA、200mA、315mA、400mA、500mA,630mA、800mA、1A、1.6A、2A、2.5A、3.15A、4A、5A、6.3A等,但本公司一般以客户之需求和实际的用途来提供各种保险丝之额定电流值。

二、额定电压:

保险丝的公称工作电压,代号是Un,一般保险丝的标准电压额定值为32V、60V、125V、250V、300V、500V、600V。保险丝可以在不大于其额定电压的电压下使用,但一般不被同意使用在电路电压大于保险丝额定电压的电路中。

三。电压降:

在额定电流下,当熔断器达到热平衡时,即当温度稳定时,熔断器两端的电压被测量和编码为Ud。由于熔断器两端的电压降对电路有一定的影响,所以在欧洲规范中对电压降有明确的规定。

四、保险丝电阻:

通常分为耐冷性和耐热性,耐冷性是指熔断器在25摄氏度下,通过小于10%的额定电流测得的电阻值。热阻由全额定电流测得的电压降作为测试电流进行换算,公式为R热=Ud/In。通常,热阻大于抗寒性。我公司提供的保险丝电阻值为耐冷值,仅供参考。

五。过载电流:过载电流是指在电路中流过有高于正常工作时的电流。如果不能及时切断过载电流,则有可能会对电路中其它设备带来破坏。短路电流则是指电路中局部或全部短路而产生的电流,短路电流通常很大,且比过载电流要大。

六、熔断特性:即时间/电流特性(也称为安-秒特性)。通常有两种表达,即I-T图和测试报告。I-T图是以负载电流为x坐标、熔断时间为y坐标构成的坐标系内,由保险丝在不同电流负载下的平均熔断时间坐标点连成的曲线。每一种型号规格的保险丝都有一条相应的曲线可代表它的熔断特性。这条曲线可在选用保险丝时参考。测试报告是按照标准要求的测试项目所做的测试之测试数据记录。我们的I-T图和测试报告都是根据在实验的条件下所测得之数据而得出,在实际使用的条件下其曲线图或测试报告会有差别,因此我司提供之测试报告与I-T图仅作为参考。

七、分断能力:又称额定短路容量,即在额定电压下,保险丝能够安全分断的电流值(交流电为有效值)。它是保险丝重要的安全指针。分断能力的代号是Ir。

八、熔化热能值:即保险丝熔化所需的能量值,其代号是I?t,读作A2Sec。它是使保险丝在8ms或更短的时间内断开时其对应的电流之平方与熔断时间之乘积,限制时间在8ms以内是使熔丝产生的热量全部用来熔断而来不及散热。它对于每一种不同的熔丝部件来说是个常数,它是熔丝本身的一个参数,由熔丝的设计所决定。

九、温升:温升是指保险丝在通规定的电流值(UL中规定为100%In,日规中规定为115%In)的条件下使温度达到稳定时的温度值与通电前之温度的差值。

又称额定短路容量,即在额定电压下,保险丝能够安全分断的电流值(交流电为有效值)。它是保险丝重要的安全指针。分断能力的代号是Ir

过载电流是流过电路的电流,其电流高于正常电流。如果过载电流不能及时切断,则可能对电路中的其它器件造成损坏。短路电流是指电路中部分或全部短路产生的电流。短路电流通常大于过载电流。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)