处理中...

电脑连接器(接插件)是什么意思

时间:2019-12-20 16:01:19 来源:网络整理 有0人参与

更多

电脑连接器(接插件)是什么意思?所有的电子电信产品,都有一些把“电子讯号”和“电源”连接起来的组件,而“电子讯号”之间也需要连接的桥梁,这些组件和桥梁就是今天要和大家介绍的“连接器”。业内人士也称之为“接插件”,或者“connector”,或者“linker”。

不知道大家有没有留意过,一块主板,除了满板的电容、电感、电阻和芯片以外,“占地面积”较大、“接触频率”较高的零件是什么?也是笔者今天要和大家介绍的“连接器”,包括主板背面的音频接口、网口、USB接口、并口等,包括主板上面的CPU插槽、内存插槽、显卡插槽、SATA插槽、DVI接口等,都属于连接器的范畴。

没有关注过连接器的朋友可能会问,不就是一个小小的插槽么,有什么值得了解的,我买主板从来只看牌子,只看芯片,只看做工,只看“用料”。确实如此,我们攒机时都非常注重主板的选购,因为他是整个系统的灵魂,一块好的主板,应该是好的牌子,有好的芯片,好的做工和好的用料。

为何上面我在“用料”二字注上引号呢?据了解,很多用户在选购主板时看重的“用料”,往往只包含了三个部分:电容、基板和数量等。而连接器这个布满主板却不起眼且又非常重要的零组件却容易别人忽视,当然,和多数评测并不介绍相关知识也有关系。然而随着电子电器产品的精密化程度越来越高,连接器的精密要求也越来越高。比如,主板常见一种连接内存和线路板之间的连接器,不到1厘米宽、5厘米长,却布满400多个针孔般的小洞,传输讯号的铜线从中穿过,只要一个洞不通,整台计算机就无法运作。又比如以“脆弱”著称的LGA775处理器插槽,廉价的杂牌主板一般插拔数次就会令精细的针脚受损,轻则影响接触,重则整块主板报废。

一块全部使用杂牌连接器的主板比一块全部使用名牌连接器的主板差价可能达到百元以上!而如果你不了解的话,肉眼很难分辨得出!连接器做工的好坏和材料的优劣往往影响着系统数据传输的速度,信号传送的质量、连接的畅通等电气性能的好坏,终影响到系统性能、稳定和寿命等。所以,我们在考察一块主板用料是否优秀的时候,连接器就应该放在一个比较重要的位置。

世界上做连接器的厂商有很多,主板上用得多一般有FOXCONN,AMP等牌子。其中,富士康FOXCONN的主板连接器(CPU插槽、内存条插槽、显卡插槽、I/O接口等)是世界公认的连接器品牌,名牌高端主板几乎都采用FOXCONN连接器,富士康连接器也占全球份额60%以上!下面我们看看市场上各种主板常用的连接器实例。

既然主板上的连接器如此重要,我们在选购时可以从以下三个方面注意比较:

1、看牌子,用料扎实的主板从来不会在这种小地方偷工减料,一般都是用FOXCONN和AMP的产品多,而杂牌主板使用的却往往是没有牌子或者不知名的连接器;

2、看做工:优质的连接器做工相当精细,因为本来就是一个精密器件,接口针孔排列整齐,外露部分打磨干净,没有毛刺毛边;

3、看用料:名牌的连接器为了保证电气性能更良好,更耐用,接口(比如内存插槽里面的金手指)镀层均匀厚实,甚至镀金。

计算下来,一块主板各种连接器从的价值几美分到几美元的都有,真正用心去研究的厂商并不多。但当我们知道有一个公司在这个小小的连接器身上就拥有8000多项专利的时候,我们不得不对这个公司肃然起敬,他就是去年主板界的黑马——富士康。据了解,一般公司3到6个月才开出一副模具,富士康3到5天就能开一副,整个开发基地一个月就开出上千副模具。这种不惜代价进行技术开发和创新的精神,值得我们学习,难怪Intel和Dell等很多名牌IT产品都是出自富士康之手。据之前的消息,富士康已经获得了苹果公司iPod音乐播放器的配件供应订单,苹果公司已经答应让富士康为iPod的连接器和机械部件供货。

难怪一些电脑领域权威人士的评价道:“在连接器领域,富士康的价值就像处理器领域的英特尔。”这句话恰如其分体现了富士康举足轻重的地位。

综上所述,介绍了关于主板连接器的知识和行业情况,希望对大家选购主板有所帮助。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)