处理中...

单向晶闸管的特点和工作原理与主要参数

时间:2019-12-20 15:06:25 来源:网络整理 有0人参与

更多

单向晶闸管很像一只二极管,但比二极管多了一个控制极G,它的导通可以控制。

晶闸管导电实验

(1)步骤:

1)按图所示,在电路板上接好电路图。

2)合上S1,断开S2,此时,灯亮/不亮。(不亮)

3)将S1合上,S2也合上,此时,灯亮/不亮。(亮)

4)将S2断开,灯熄灭/不熄灭。(不熄灭)

5)断开S1,此时,灯熄灭。

6)将晶闸管反接,无论S1、S2断开还是闭合,灯总是不亮/亮。(不亮)

(2)实验结论:

1)导通条件:

① 晶闸管A、K之间正向偏压。

② 晶闸管G、K之间也必须正向偏压。

2)晶闸管导通后,降低或去掉控制极电压时,晶闸管仍然导通(UGK失效)。

3)导通后的晶闸管要关断时,必须减小其阳极电流,使其小于晶闸管的某一个电流值。

(3)工作原理

1)晶闸管具有弱电触发信号控制强电(IAK)的作用。

2)单向晶闸管的特点是由它的内部结构决定,从等效电路中可知。

① 可视为由NPN晶体管和PNP晶体管组成。

② A和K之间加正向电压,V1、V2不导通,晶闸管关断。

晶闸管导通时,总压降约为1 V左右。

单向晶闸管主要参数

(1)额定正向平均电流

定义:在规定的环境温度和散热条件下,允许通过阳极和阴极之间的电流平均值。

(2)维持电流

定义:在规定的环境温度、控制极断开的条件下,保证晶闸管处于导通状态所需要的小正向电流,一般为几毫安至几十毫安。

(3)控制极触发电压和电流

定义:在环境温度及一定的正向电压条件下,使晶闸管从关断到导通,控制极所需的小正向电压和电流。

一般情况下,小功率晶闸管触发电压约为1 V左右,触发电流零点几毫安至几毫安,中功率以上晶闸管触发电压约为几伏至几十伏,电流为几毫安至几百毫安。

(4)正向转折电压

控制极关断,使晶闸管击穿的阳极和阴极所加的电压。

(5)反向阻值峰值电压

这是安全工作的电压,一般晶闸管的额定电压就是指峰值电压。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)