处理中...

光敏电阻具有什么特点

时间:2019-12-19 16:25:28 来源:网络整理 有0人参与

更多

光敏电阻器是利用半导体的光电导效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器,又称为光电导探测器;入射光强,电阻减小,入射光弱,电阻增大。还有另一种入射光弱,电阻减小,入射光强,电阻增大。

光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转换为电的变化)。常用的光敏电阻器硫化镉光敏电阻器,它是由半导体材料制成的。光敏电阻器对光的敏感性(即光谱特性)与人眼对可见光(0.4~0.76)μm的响应很接近,只要人眼可感受的光,都会引起它的阻值变化。设计光控电路时,都用白炽灯泡(小电珠)光线或自然光线作控制光源,使设计大为简化。

光敏电阻是一种光电导器件,它对光照强度的变化非常敏感,随着光照强度的增大,它的阻值相应减小。所以光敏电阻常用作光电传感器,把光信号转换成电信号。目前,使用多的是硫化铺(CdS)光敏电阻,它对可见光比较敏感。为了提高硫化铺光敏电阻的光灵敏度,常在CdS中掺人少量的铜、银等“杂质”。

常用光敏电阻有两种封装形式:一种是金属壳密封型,如图1(a)所示;另一种是不带外壳的非密封型,如图1(b)所示。它的图形符号如图1(c)所示。

图1光敏电阻的外形和图形符号

(a)全密封形(b)非密封形(c)图形符号

光敏电阻的7个特性和5个特点介绍。

光电流:电阻亮起。在一定的施加电压下的光敏电阻,当光照射时,流过的光电流的当前呼叫,所施加的电压和电流的光之间的关系被表示为耐光性,常用“100LX”表示。

2暗电流:电阻暗。光敏电阻在一定的施加电压时,光照射的情况下,流动的电流被称为暗电流。施加的电压比和暗电流被表示为常用电阻黑暗“0LX”所述。

3灵敏度:灵敏度是指光敏电阻的电阻值时,没有照射光(暗电阻)和电阻值,当照射的光(光)性的相对变化值。

4温度系数:光敏电阻的光电效应的影响,由温度,更高的灵敏度的光敏电阻部光电在低的温度和更高的灵敏度和在升高的温度下低。

5电流 - 电压曲线:的伏安特性曲线是用来描述所施加的电压的比率,对于光敏装置的光敏电阻的光电流,它的光电流与所施加的电压的增加而增加。

6光谱响应:光谱响应,也被称为光谱灵敏度,是指在不同的波长的单色辐射敏感性的光敏电阻。如果被绘制为曲线的不同波长的灵敏度,可以得到的光谱响应的曲线图。

7光线的特性:光线的特性是指光敏电阻发出的电信号特性,改变照明。的光的强度的增加可以看出,与从特性曲线照明光敏电阻,光敏电阻的电阻开始迅速减小。如果光的强度进一步增加时,电阻值的变化减小然后逐渐趋向细腻。在大多数情况下,这种特性不是线性的。

特点

1、范围内的光谱响应,特别是更大的红光和红外辐射的敏感性。

2、范围的光强度的测量范围。

3、更高的灵敏度。

4、工作电流大,可达数毫安。

5、低偏置电压的极性的点,和易于使用的。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 光敏电阻