处理中...

差压变送器的现场校准方法

时间:2019-12-18 19:17:05 来源:网络整理 有0人参与

更多

差压变送器在工厂有广泛的应用,为保证其正常运行及准确性,定期检查、校准是很有必要的。现介绍一种不用拆除导压管就进行现场校准的方法。

一、准备工作:

我们知道差压变送器在应用中是与导压管相连接的,通常的做法,需要把导压管和差压变送器的接头拆开,再接入压力源进行校准。这样是很麻烦的,并且工作和劳动强度大,担心的是拆装接头时把导压管扳断或出现泄漏问题。我们知道不管什么型号的差压变送器,其正、负压室都有排气、排液阀或旋塞;这就为我们现场校准差压变送器提供了方便,也就是说不用拆除导压管就可校准差压变送器。对差压变送器进行校准时,先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气、排液阀或旋塞放空,然后用自制的接头来代替接正压室的排气、排液阀或旋塞;而负压室则保持旋松状态,使其通大气。压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。

二、常规差压变送器的校准:

先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA,在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1mA,零点将向上移动约0.2mA,反之亦然。例如:输入满量程压力为100Kpa,该读数为19.900mA,调量程电位器使输出为19.900+(20.000-19.900)×1.25=20.025mA.量程增加0.125mA,则零点增加1/5×0.125=0.025.调零点电位器使输出为20.000mA.零点和满量程调校正常后,再检查中间各刻度,看其是否超差?必要时进行微调。然后进行迁移、线性、阻尼的调整工作。

三、智能差压变送器的校准

用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。;V???_7@)m7v#F实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明的,如ABB的变送器,对校准就有:“设定量程”、“重定量程”、“微调”之分。其中“设定量程”操作主要是通过LRV.URV的数字设定来完成配置工作,而“重定量程”操作则要求将变送器连接到标准压力源上,通过一系列指令引导,由变送器直接感应实际压力并对数值进行设置。而量程的初始、终设置直接取决于真实的压力输入值。但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准。由于各部分既要单独调校又必需要联调,因此实际校准时可按以下步骤进行:

1.先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。

2.再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。

3.后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同。

问题讨论:

有的人认为,只要用HART手操器就可改变智能变送器量程,并可进行零点和量程的调整工作,而不需要输入压力源,但这种做法不能称为校准,只能称为“设定量程”。真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。因为不使用标准器而调量程(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准。再者压力、差压检测部件与A/D转换电路、电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。强调一点:只有对输入和输出(输入变送器的压力、A/D转换电路、环路电流输出电路)一齐调试,才称得上是真正意义上的校准。

四、几点建议

调校工作结束后,要把排气、排液阀或和旋塞旋回原位,并应缠上生料带,要旋紧保证不泄漏,但旋紧前应该先进行正、负压室的排气、排液工作。此时还可利用工艺压力,进行简易的变送器静压误差检查工作。

用智能差压变送器来调校微压仪表

用智能差压变送器来调校微压仪表是一种实用、有效又不被大家熟知的调校方法微压力、微差压仪表或变送器,在工厂有广泛应用,且多数仪表准确度为1.0-2.5级。微压仪表调校都不太复杂,关键是压力标准表的选择,有时很难选到合乎要求的标准表,致使调校结果难保证仪表准确度。

差压变送器具有准确度高,温度误差和静压误差小,量程可调比大,通过手操通信器就可直接对智能差压变送器进行操作,并可进行计量单位的换算如Pa、kPa等。由于智能差压变送器的上述特点,使其有可能作为压力检测标准表,对微压仪表进行调校,调校接线如图所示。通电预热后,用手操通信器,将智能差压变送器的计量单位调至与被调校微差压变送器一致,并使其输出设定为线性。然后调整压力源的压力,用手操通信器读取智能变送器输入压力的准确数值,即可正式调校微压仪表了。先确定被调校仪表各校验点的输入压力值,然后由压力源输入压力,各输入压力的标准值由手操通信器读取,逐点校验微压仪表示值,再根据记录计算出被校仪表各点的误差,若超差再进行调整。

用智能差压变送器调校微压仪表示意图

与微差压变送器配用的数显表,若输入信号为4-20mA时。也可将智能变送器设定为4-20mA的恒流源。然后对二次仪表进行调校。用智能差压变送器来调校微差压变送器要说明的几个问题是:

1、智能差压变送器一般准确度在上0.1%左右,而国产的数字压力计的准确度大多为0.05%级和0.1%级,但0.05级的微压数字压力计很少。用智能变送器作标准表使用时,虽然受供电电压、重力加速度、温度等因素的影响。但整套校验装置的总不确定度仍小于0.2%。因此用其来调校1-2.5级的微压仪表是完全表可以满足要求的。当然还应定期对智能变送器进行检定。

2、在调试中如发现智能差压变送器的测量头垂直放置时,虽无压力输入,问但手操通信器上仍可读出一个很小的压力示值,这是由于测量膜片自重引起的,属正常现象。解决办法是,稍微改变智能差压变送器的放置位置,使智能差压变送器在无压力输入时,手操通信器的压力读数为零即可。

3、对于已使用智能变送器的企业,采用用智能差压变送器来调校微压仪表是很经济的,不用增加任何投资,对还没有使用智能变送器的企业,如购置智能变送器及手操通信器,专门用智能差压变送器来调校微压仪表是否合算应权衡比较。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)