处理中...

可控硅控制器工作原理

时间:2019-12-18 19:01:00 来源:网络整理 有0人参与

更多

可控硅控制器“通过对电压、电流和功率的精确控制,从而实现精密控温。并且凭借其先进的数字控制算法,优化了电能使用效率对节约电能起了重要作用。

js3000@可控硅控制器是电加热过程中根据工艺温度需要进行电功率调节控制的设备。被加热的介质温度通过温度传感器输入到调节仪表(PID温控仪)或PLC 或DCS ,经过PID运算或特点的温度算法后,输出控制信号(模拟量信号或总线信号)到电源调功器作为设定值进行调节,调功器根据设定值进行加热功率的调节,从而实现了温度的高低调节控制。

可控硅控制器特点

1.js3000@可控硅控制器 内部集成了75度超温保护报警装置。

2.js3000@可控硅控制器内部采用军工级精密电压传感器,进行过压,限压保护。

3.js3000@可控硅控制器 内部采用0.1级精密电流传感器,进行限流,过流保护,保护更及时。

4. js3000@可控硅控制器内部采用12位AD转换器,实现更精细的调节。

5. js3000@可控硅控制器内部具有三相不平衡报警。

6. js3000@可控硅控制器采用国际标准的MODBUS RTU通讯作为标配。可以选配西门子PROFIBUS DP. 方便和DCS 连接,实现远程控制。

7. js3000@可控硅控制器采用阻燃型ABS外壳,提高安全系数。

8. js3000@可控硅控制器内部采用50,60赫兹切换装置,使产品应用更广泛。

9. js3000@可控硅控制器内部采用调压、调功、整流一体化技术。同时具有恒流控制、恒压控制、恒功率控制。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 可控硅