处理中...

双向可控硅和单向可控硅的区别

时间:2019-12-18 18:49:05 来源:网络整理 有0人参与

更多

可控硅又叫做晶闸管,是一种常用的半导体器件,是一种能像闸门一样控制电流大小的半导体器件。因此,可控硅也具有开关控制、电压调整和整流等功能。可控硅的种类较多,强电电路采用的可控硅主要有单向晶闸管和双向晶闸管两种。常见的可控硅外形用符号如上图,内有单向和双向两种可控硅,你能区分出哪种是单向,哪种是双向吗?

引脚功能区别:单向可控硅缩写为SCR,双向可控硅英文缩写TRIAC。单向可控硅的引脚符号是K、G、A,其中G极为门极,也是控制极,A极为阳极,K极为阴极。而双向可控硅的引脚符号是T1、T2、G,其中G为门极,另外两个端子因为可以双向导通,所以不区分阴极和阳极,都是主端子,用T1、T2表示。其特点是,当G极和T2极相对于T1,的电压均为正时,T2是阳极,T1是阴极。反之,当G极和T2极相对于T1的电压均为负时,T1变成阳极,T2为阴极。双向可控硅由于正、反向特性曲线具有对称性,所以它可在任何一个方向导通。

工作状态区别:单向可控硅若是用于直流电路,一旦触发信号开通,并保持一定幅度的流通电流的话,可控硅会一直保持开通状态。除非将电源开断一次,才能使其关断。若用于交流电路,则在其承受正向电压期间,若接受一个触发信号,则一直保持导通,直到电压过零点到来,因无流通电流而自行关断。在承受反向电压期间,即使送入触发信号,可控硅也因A、K间电压反向,而保持于截止状态。

双向可控硅阳极T1与第二阳极T2间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要控制极G和阳极T1间加有正负极性不同的触发电压,就可触发导通呈低阻状态。此时T1、T2间压降也约1V。双向可控硅一旦导通,即使失去触发电压,也能继续保持导通状态。只有当阳极T1、第二阳极T2电流减小,小于维持电流或T1、T2间当电压极性改变且没有触发电压时,双向可控硅才截断,此时只有重新加触发电压方可导通。

应用区别:单向可控硅因为只有阳极电压大于阴极时,在门极加控制电压才会导通,反之截止,这和二极管的单向导电性一样,所以广泛应用于可控整流。需要说明的是,一旦导通之后,门极信号就无法使其关断,只能靠去除负载或降低其两端电压使其关断。而双向可控硅在施加正向或反向电压时受到脉冲触发都会导通,导通具备开关功能,导通角可控具备调压功能,所以双向可控硅在交流电路中能完成开关和调压双重功能。可控硅目前应用于各个领域,电动机软启动器就是可控硅的典型应用。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)