处理中...

七段数码管驱动方式及怎么接

时间:2019-12-18 15:26:55 来源:网络整理 有0人参与

更多

直流驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O端口多。

动态显示驱动

是将所有数码管通过分时轮流控制各个数码管的的COM端,就使各个数码管轮流受控显示。将所有数码管的8个显示笔划“a,b,c,d,e,f,g,dp”的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路,位选通由各自独立的I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是那个数码管会显示出字形,取决于单片机对位选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。

七段数码管引脚图

数码管使用条件:

a、段及小数点上加限流电阻

b、使用电压:段:根据发光颜色决定;小数点:根据发光颜色决定

c、使用电流:静态:总电流80mA(每段10mA);动态:平均电流4-5mA峰值电流100mA

上面这个只是七段数码管引脚图,其中共阳极数码管引脚图和共阴极的是一样的,4位数码管引脚图请在本站搜索我也提供了数码管使用注意事项说明:

(1)数码管表面不要用手触摸,不要用手去弄引角;

(2)焊接温度:260度;焊接时间:5S

(3)表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来。

七段数码管引脚连接方法

如图片 中间是写着 gnd 属于 共阴极,接地(低电平)。

共阳极的数码管,中间就是接 正极( 高电平)。

数码管 中间两个脚,内部己经有短接。

方便设计人员 画线路板, 只连接上面、只连接下面 或是 都连起来,都可以。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)