处理中...

PNP三极管和NPN三极管的开关电路

时间:2019-12-17 18:59:16 来源:网络整理 有0人参与

更多

三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。

PNP与NPN两种三极管各引脚的表示:

PNP三极管和NPN三极管的开关电路

三极管开关电路设计的可行性及必要性

可行性:用过三极管的人都清楚,三极管有一个特性,就是有饱和状态与截止状态,正是因为有了这两种状态,使其应用于开关电路成为可能。

必要性:假设我们在设计一个系统电路中,有些电压、信号等等需要在系统运行过程中进行切断,但是又不能通过机械式的方式切断,此时就只能通过软件方式处理,这就需要有三极管开关电路作为基础了。

大学模拟电子的课程里面肯定讲到了三极管、晶体管的应用。什么放大倍数,推挽输出、共基极放大电路、共射放大电路等等。现在想起来还是头晕,其实我自始至终都不怎么会用上面说的那些电路。

工作好几年,三极管用的多的,其实是开关电路。下面分别介绍PNP型和NPN型的三极管。先说PNP型的三极管,常用的型号有9012,8550等等。如何使用呢,如下图:

FM是一个蜂鸣器,8550是一个PNP型的三极管,C端接地,B端由单片机控制,E端通过FM接VCC。根据箭头的方向,E端高电压的时候,当B端也是高电压,那么E和C之间是断开的,当B端是低电压,那么E和C直接导通,实现开关的作用。简单的技巧:三极管上箭头所在方向的二极管,只要二极管正向导通,那么三极管上下就能导通。

NPN的三极管也是同样的道理,这里不做过多解释。

这里可以看到,三极管用作开关管的时候非常简单,根本不会涉及到任何所谓的公式、放大倍数计算等等。

NPN三极管基本开关电路概述

如下(图。1)就是一个基本的三极管开关电路,NPN的基极需连接一个基极电阻(R2)、集电极上连接一个负载电阻(R1)

首先我们要清楚当三极管的基极没有电流时候集电极也没有电流,三极管处于截止状态,即断开;当基极有电流时候将会导致集电极流过更大的放大电流,即进入饱和状态,相当于关闭。当然基极要有一个符合要求的电压输入才能确保三极管进入截止区与饱和区。

PNP三极管基本开关电路概述

三极管用的多的,其实是开关电路。下面分别介绍PNP型和NPN型的三极管。先说PNP型的三极管,常用的型号有9012,8550等等。如何使用呢,如下图:

FM是一个蜂鸣器,8550是一个PNP型的三极管,C端接地,B端由单片机控制,E端通过FM接VCC。根据箭头的方向,E端高电压的时候,当B端也是高电压,那么E和C之间是断开的,当B端是低电压,那么E和C直接导通,实现开关的作用。简单的技巧:三极管上箭头所在方向的二极管,只要二极管正向导通,那么三极管上下就能导通。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)