处理中...
时间:2019-12-17 18:51:15 来源:网络整理 有0人参与
三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流去控制大电流。放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。
所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。
如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。
一。PNP与NPN晶体管的检测方法
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
方法一:鉴别基极B
将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触另外两个引脚,如果两次显示值均小于1V或都显示溢出符号“1”,则红表笔所接的引脚就是基极B。如果在两次测试中,一次显示值小于1V,另一次显示溢出符号“1”,表明红表笔接的引脚不是基极B,此时应改换其他引脚重新测量,直到找出基极B为止。
区分NPN管与PNP管
使用数字万用表的二极管档。按上述操作确认基极B之后,将红表笔接基极B,用黑表笔先后接触其他两个引脚。如果都显示0.500~0.800V,则被测管属于NPN型;若两次都显示溢出符号“1”,则表明被测管属于PNP管。
方法二:判定基极。
用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如9013,9014,9018。
小注:
使用数字万用表的二极管档测量二极管的正向压降,这时读数的单位是mV。例如,用该档检测2AP3型二极管的正向压降,显示为“352”,即表示352mV或0.352V(此管为锗管)。用该档检测IN4007型二极管时,正向显示为“509”,即表示正向压降为509mV或0.509V(此管为硅管)。
数字万用表的二极管档,还可以用来检测电路是否短路。
二、常见三极管之——9013、9012
9013三极管
9013是一种NPN型硅小功率的三极管它是非常常见的晶体三极管,在收音机以及各种放大电路中经常看到它,应用范围很广,它是NPN型小功率三极管。也可用作开关三极管。注意:9013功率小于9014,相互替代时应考虑电流大小。集电极-发射极电压25V集电极-基极电压45V发射极-基极电压0.7V集电极电流IcMax0.5A封装TO92、SOT32
9012是非常见的晶体三极管,在收音机以及各种放大电路中经常看到它,应用范围很广,它是PNP型小功率三极管
9012三极管(TO-92封装、SOT-23封装)
集电极-发射极电压-30V集电极-基电压-40V射极-基极电压-5V集电极电流0.5A
特怔频率小150MHZ
放大倍数:D64-91E78-112F96-135G122-166H144-220I190-300
三、三极管详解
三个接出来的端点依序称为射极(emitter,E)、基极(base,B)和集极(collector,C)
NPN是用B→E的电流(IB)控制C→E的电流(IC),E极电位低,且正常放大时通常C极电位,即VC》VB》VE
PNP是用E→B的电流(IB)控制E→C的电流(IC),E极电位,且正常放大时通常C极电位低,即VC《VB《VE
总之VB一般都是在中间,VC和VE在两边,这跟通常的BJT符号中的位置是一致的,你可以利用这个帮助你的形象思维和记忆。
NPN电路中,E终都是接到地板(直接或间接),C终都是接到天花板(直接或间接)。PNP电路则相反,C终都是接到地板(直接或间接),E终都是接到天花板(直接或间接)。这也是为了满足上面的VC和VE的关系。对于NPN电路:
对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC(从电位更高的地方流进C极,你也可以把C极看作朝上的进水的漏斗)。
对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC。如果所需的输出信号不是电流形式,而是电压形式,这时就在C极加一个电阻RC,把IC变成电压IC*RC。但为满足VC》VE,RC另一端不接地,而接正电源。
PNP电路跟NPN是对称的,例如:
对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC(从C极流向电位更低的地方,你也可以把C极看作朝下的出水管)。
对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC。
四、三极管工作状态以及条件
NPN——e发射极,一般来说要接地PNP——e发射极,一般来说要接电源PN结特性,类似二极管正向导通电压三极管理论讲述工作状态:
(1)。截止区:其特征是发射结电压小于开启电压且集电结反向偏置
(2)放大区:其特征是发射结正向偏置(UBE大于发射结开启电压UON)且集电结反向偏置。
(3)饱和区:其特征是发射结和集电结均处于正向偏置。三级管做开关使用:截止与饱合状态(1)。截止状态:
三极管基极不加偏置电压或是加反向偏置电压,使BE极截止(BE极与二极管特性相同,需加上0.7V的正向偏压才能导通),基极电流IB=0,因为IC=βIB,所以IC=IE=0,此时CE极之间相当于断路,负载无电流。
(2)饱和状态:
当三极管之基极加入驶大的电流时,因为IC≒IE=β×IB,射极和集极的电流亦非常大,此时,集电极与射极之间的电压降非常低(VCE为0.4V以下),其意义相当于集极与射极之间完全导通,此一状态称为三极管饱合。
云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)