处理中...

电子管功放电路输出变压器的工作特性

时间:2019-12-16 17:27:28 来源:网络整理 有0人参与

更多

电子管音频功率放大器,以其卓越的重放音质,广受HiFi发烧友的青睐。市售成品电子管功放动辄数千元,乃至上万元,如此高价是大多数爱好者无法企及的。

电子管功放电路输出变压器的工作特性

1.输出阻抗的三要素

(1)真空管的内阻:真空管放大器的负载电阻即扬声器的阻抗变化时,放大器的放大倍数也随之变化。变化的幅度因真空管的种类及输出电平不同而各异。例如以300]3、2A3为代表的直热三极管,内阻相对较低,约700f~,五极管则高达数十千欧。

(2)输出变压器的直流电阻:输出变压器的次级是重要的驱动扬声器的能量来源。当电流通过输出变压器的次级线圈时,由于直流电阻,输出电压将会降低,终也会造成扬声器驱动电压的降低。为提高瞬态响应,必须降低输出变压器的直流电阻,虽然增加了制造成本,但是,除了在初级线圈、次级线圈用较粗铜线外也别无它法。因此这次制作的6BQ5放大器使用了大型铣-4巳4-与较粗线径的漆包线。(3)输出变压器的传输特性:对于变压器来讲,有各种各样的现实的制约存在。变压器的传输特性因频率,输出电平的不同而产生较大变化。低频范围(通常100Hz以下)放大器的输出阻抗有下降的倾向,高频范围(5kHz以上)放大

器的输出阻抗有上升的倾向,不管什么样的变压器,低频与高频端都会有些衰减。输出变压器的衰减特性受输出管的特性影响较大,其影响会造成衰减开始时的频率变化以及信号峰值的下降。

2.输出变压器的设计与制作

低音乐器弹奏后空气的振荡,音乐厅中定音鼓轰鸣后的余韵,所有这些营造出了现场感。在听感微弱时重低音十分重要,人耳的听觉特性如等响度曲线表示的那样,在小音量时,低频份量必须相对较多。为音乐欣赏的需要,小音量输出时必须考虑重低音。以音乐欣赏为目的,小音量输出时低频重放的设计应引起重视。为提高解析度,再现临场感,使轮廓,力量感更加突出,鲜活的微小信号也不漏掉,输出变压器的设计应满足以下条件:变压器自感要高;由直流电阻产生的损失要小;由分布电容引起的衰减要小;由磁隙造成的信号损失要小;防止机械振动。

(1)基本作法:用于6BQ5并联单端放大器的输出变压器。在50%处引出UL用抽头。设计初级线圈阻抗为3.5kQ,次级线圈阻抗为扬声器的标称阻抗81“1。设计次级输出功率>15W,初级电流为80mA。铁芯的饱和磁通密度,应设计在输出时,工作在其1/3以内(6000高斯)。另外,为保证低频段的特性,低频端的基准频率设计;~20Hz。(2)铁芯:铁芯的材质使用晶格定向铁芯,铁4心4-型号选用EI型2号。以每片厚度为0.35mm铁芯,共140片叠厚约50mm。本文使用铁-心~4-实用截面积为15.8cm-”。

(3)线圈的设计:初级线圈与次级线圈的匝数比为20.9165:1。次级线圈匝数经验上采用1.0mm漆包线,锻绕5O匝共绕三段,刚好150匝。初级线圈匝数由二次侧匝数求出为3137匝。一次侧线圈直流电阻在使用 0.32ram漆包线的情况下为187.21/,次级线圈电阻在使用 1.0mm漆包线的情况下为O.42D,在加入损耗参数后换算的次级线圈直流电阻为0.84,Q。

(4)输出变压器的特性:为防止直流电流造成的磁饱和,铁芯间设有磁隙,磁隙垫片厚度为0.18mm,初级线圈电感量为49.4H。

(5)输出变压器的制作在初级线圈的中间夹绕一段150匝的次级线圈,这样做可使初级线圈的厚度0~uJ,,从而延伸高频特性。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)