处理中...

万用表如何测电阻 万用表测电阻的方法

时间:2019-12-13 17:37:30 来源:网络整理 有0人参与

更多

通用万用表测电阻的方法。万用表测电阻原理其实就是根据欧姆定律而来的。万用表中,它的电压就是电池的电压;它的阻值有几个,包括我们要测试的电阻,它的可调电阻(万用表不同档位,它的内阻是不同的),还有它的定电阻。而电流是在我们的测试电阻等于零时算出来的。这样我们就得出一个公式:I=U/(Rg+R定+R调+R测)U是它内部电池的电压,Rg是表头的电阻,R定,与表头串联的一个定值电阻,R调,调零的可变电阻,R测,要测量的电阻。由于要测量的电阻大小范围不同,使用的定值电阻也不同,这使得用万用表分为几档。

用万用表上测量时,电阻读数实际是电流读数,只是将R测=0时的电流:I=U/(Rg+R定+R调)标成R=0,没有电流时,电阻标在无阻大,I与是一个函数关系,它们不是简单的正比关系。选用不同的电阻档,R定不同,R=0时,I是不同的,所以每次测量之前都要调零。

通用万用表测电阻的方法

1、我们所使用的万用表,不管是在测电压还是电流,电阻,都是公用的一个表头。在需要测量电阻时,我们首先要调到欧姆档。

2、测量之前若是表的指针或是数字万用表二表臂短路时读数不为零,就必须先把它调到零位。

3、选择倍率,利用万用表测电阻,为了便于准确地读数,要尽可能使表针指在表盘中间部位,所以需要恰当地选择倍率挡。

4、读出万用表上显示的数字,再乘以倍率就是本电阻的阻值。

如何使用万用表测不同电阻

1、固定电阻测试方法

将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接,即可测出实际电阻值。为了提高测量精度;应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。

测试经验:

(1)由于电阻挡刻度的非线性关系;它的中间一段分布较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%—80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同,读数与标称阻值之间分别允许有土5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻变值了。

(2)测试时,特别是在测几十k欧姆以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分,被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一端,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差,色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时好用万用表测一下其实际阻值。

针对水泥电阻的检测,由于它通常也是固定电阻,所以检测水泥电阻的方法与检测普通固定电阻完全相同。

2、熔断电阻测试方法

(1)在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断;若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。

(2)对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表Rxl挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值梧差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。

测试经验;实践中,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿或短路的现象。

3、电位器测试方法

(1)检查电位器时,首先要转动旋柄,试一试旋柄转动是否平滑,开关是否灵活。开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。

(2)用万用表测试时,先根据被测电位器阻值,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。

用万用表的电阻挡测“1”、“3”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的电阻挡测“l”、“2”两端,将电位器的转轴2按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值(测“2”、“3”两端时类似)。

测试经验:如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。

4、正温度系数热敏电阻(PTC)测试方法

用万用表Rxl挡,具体可分两步操作:一是常温检测(室内温度接近25℃),将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在_±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。二是加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试,加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。

测试经验:不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。

5、负温度系数热敏电阻(NTC)测试方法

(1)测量标称电阻值Rt。用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡,可直接测出Rt的实际值。

(2)估测温度系数。先在室温T1下测得电阻值Rtl,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。

测试经验:因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:

(1)Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25~C时进行,以保证测试的可信度。

(2)测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。

6、压敏电阻测试方法

用万用表的Rxlk挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均应为无穷大。

测试经验:如测得的阻值不是无穷大,说明有漏电流。若所测阻值很小,说明压敏电阻已损坏;不能使用。

7、光敏电阻测试方法

(1)用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。

(2)将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小。

(3)将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。

测试经验:针对方法(1),测试值越大,说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再用。针对方法(2),此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大,表明光敏电阻内部开路损坏,不能再用。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 万用表 电阻